pressione idrostatica

La misura di livello idrostatica è uno dei principi più utilizzati per la misura continua del livello nei serbatoi, nei bacini e nei recipienti contenenti liquidi. È apprezzata perché combina semplicità di installazione, robustezza, affidabilità e costi relativamente contenuti.

Il principio è basato su un fenomeno fisico molto semplice: un liquido genera una pressione in funzione della sua altezza, della sua densità e della forza di gravità. Questa pressione, chiamata pressione idrostatica, aumenta proporzionalmente al livello di riempimento.

Per questo motivo, misurando la pressione esercitata dalla colonna di liquido, è possibile determinare il livello o l’altezza di riempimento di un serbatoio. Questo rende i sensori idrostatici particolarmente utili in molte applicazioni industriali, nel trattamento delle acque, nei serbatoi di stoccaggio, nei pozzi, nei bacini e nelle applicazioni ambientali.

Che cos’è la pressione idrostatica?

La pressione idrostatica è la pressione esercitata da un liquido in quiete a causa del suo peso. Più alta è la colonna di liquido sopra il punto di misura, maggiore è la pressione rilevata.

In un serbatoio, la pressione sul fondo aumenta man mano che il livello del liquido cresce. Se il livello diminuisce, diminuisce anche la pressione. Questo rapporto diretto tra pressione e altezza del liquido è alla base della misura idrostatica del livello.

La pressione idrostatica dipende principalmente da tre fattori:

  • altezza della colonna di liquido;
  • densità del fluido;
  • accelerazione di gravità.

La relazione fisica può essere espressa in modo semplificato così:

p = ρ × g × h

Dove:

  • p è la pressione idrostatica;
  • ρ è la densità del fluido;
  • g è l’accelerazione di gravità;
  • h è l’altezza della colonna di liquido.

In pratica, se densità e gravità sono note, la pressione misurata permette di calcolare direttamente il livello del liquido.

Come funziona la misura di livello idrostatica

Un sensore di livello idrostatico misura la pressione generata dal liquido nel punto in cui è installato. In molti casi, il sensore viene posizionato sul fondo del serbatoio oppure immerso direttamente nel liquido.

Una sonda immergibile, ad esempio, viene calata nel serbatoio, nel pozzo o nel bacino fino al punto di misura. La pressione esercitata dalla colonna di liquido agisce sulla membrana del sensore. Questa pressione viene convertita in un segnale elettrico proporzionale al livello.

L’elettronica del sensore o del sistema di controllo utilizza poi il valore di pressione, insieme alla densità del fluido, per determinare l’altezza di riempimento.

Questo principio rende la misura idrostatica molto adatta alla misura continua del livello. Il sensore non rileva solo un punto di intervento, ma fornisce un valore costante e proporzionale al livello del liquido.

Il ruolo della densità del fluido

La densità del fluido è un parametro essenziale nella misura di livello idrostatica. A parità di altezza, un liquido più denso genera una pressione maggiore rispetto a un liquido meno denso.

Questo significa che la stessa pressione misurata può corrispondere a livelli diversi se il fluido cambia. Per esempio, acqua, olio, soluzioni chimiche o fanghi hanno densità differenti. Se la densità non viene considerata correttamente, il livello calcolato può risultare impreciso.

Nelle applicazioni con acqua o fluidi dalla densità stabile, la misura idrostatica è particolarmente semplice. Nelle applicazioni con fluidi variabili, stratificati, caldi o con densità non costante, è invece necessario valutare attentamente il processo e configurare il sistema di misura in modo adeguato.

Per ottenere una misura affidabile, il valore di densità utilizzato nel calcolo deve essere coerente con le condizioni reali del fluido.

Perché la misura idrostatica è così diffusa

La misura idrostatica è utilizzata da molti anni e continua a essere una delle tecnologie più diffuse per la misura elettronica del livello. La sua popolarità deriva da diversi vantaggi pratici.

Prima di tutto, il principio di misura è semplice e robusto. Non richiede elementi mobili nel serbatoio e può funzionare anche in condizioni difficili. In secondo luogo, l’installazione è generalmente semplice, soprattutto quando si utilizzano sonde immergibili. Inoltre, la tecnologia offre un buon rapporto tra prestazioni e costo.

La misura di livello idrostatica è particolarmente apprezzata quando servono:

  • misura continua del livello;
  • installazione semplice;
  • buona affidabilità nel tempo;
  • compatibilità con serbatoi, pozzi e bacini;
  • costi di installazione contenuti;
  • misure in acqua, acque reflue o liquidi di processo.

Queste caratteristiche spiegano perché la misura idrostatica rimanga una soluzione di riferimento in molte applicazioni industriali e ambientali.

Applicazioni tipiche della misura di livello idrostatica

La misura di livello idrostatica può essere utilizzata in molte applicazioni in cui è necessario misurare il livello di un liquido in modo continuo e affidabile.

Le applicazioni più comuni includono:

  • serbatoi di acqua potabile;
  • pozzi e falde;
  • bacini di raccolta;
  • serbatoi industriali;
  • impianti di trattamento acque;
  • impianti di trattamento acque reflue;
  • stazioni di pompaggio;
  • canali e corsi d’acqua;
  • serbatoi di processo;
  • applicazioni ambientali e idrologiche.

In questi contesti, la robustezza del sensore e la semplicità del principio di misura rappresentano vantaggi importanti. Una sonda idrostatica può essere installata direttamente nel fluido e fornire un segnale continuo al sistema di controllo, al datalogger o al quadro di automazione.

Sonda immergibile o sensore montato sul serbatoio?

La misura idrostatica può essere realizzata con diverse configurazioni. La scelta dipende dal tipo di serbatoio, dal fluido, dalle condizioni di installazione e dalle esigenze del processo.

Una sonda immergibile viene calata direttamente nel liquido. È una soluzione molto pratica per pozzi, bacini, serbatoi aperti, acque reflue o punti di misura difficili da raggiungere dall’esterno. La sonda misura la pressione della colonna di liquido sopra il sensore.

Un trasmettitore di pressione montato sul serbatoio, invece, viene installato tramite un attacco al processo nella parte inferiore del recipiente. Questa configurazione è frequente nei serbatoi chiusi, nei processi industriali e nelle applicazioni in cui è preferibile un collegamento fisso alla parete del serbatoio.

Entrambe le soluzioni si basano sullo stesso principio: la pressione idrostatica viene convertita in un valore di livello. La scelta dipende soprattutto dall’accessibilità, dal tipo di fluido, dalla manutenzione prevista e dalla configurazione dell’impianto.

Serbatoi aperti e serbatoi chiusi: cosa cambia?

Nei serbatoi aperti, la misura idrostatica è relativamente diretta. Il sensore misura la pressione della colonna di liquido rispetto alla pressione atmosferica. In questo caso, il livello può essere calcolato in modo semplice se la densità del fluido è nota.

Nei serbatoi chiusi o pressurizzati, invece, occorre considerare anche la pressione presente nello spazio di testa sopra il liquido. Se questa pressione non viene compensata, la misura può risultare errata.

In questi casi può essere necessario utilizzare una misura di pressione differenziale, con un punto di misura sul fondo e uno nello spazio di testa. In questo modo è possibile isolare la sola pressione generata dalla colonna di liquido e calcolare correttamente il livello.

Questa distinzione è importante perché la misura idrostatica non dipende solo dal sensore, ma anche dalla configurazione del serbatoio e dalle condizioni di processo.

Vantaggi della misura di livello idrostatica

La misura idrostatica offre diversi vantaggi nelle applicazioni industriali.

Il primo è la semplicità. Il principio è fisicamente chiaro, facile da comprendere e semplice da integrare nei sistemi di controllo. Il secondo è la robustezza. Un sensore idrostatico può funzionare in ambienti difficili, anche in presenza di umidità, sporco o installazioni all’aperto.

Un altro vantaggio è il costo di installazione. Rispetto ad altre tecnologie di misura continua del livello, la misura idrostatica può offrire una soluzione economica, soprattutto in serbatoi di forma semplice o in applicazioni con acqua e acque reflue.

Inoltre, la misura non è influenzata da schiuma, vapori o turbolenze superficiali nello stesso modo di alcune tecnologie che misurano dall’alto. Poiché il sensore rileva la pressione esercitata dal liquido, ciò che avviene sulla superficie può essere meno critico, a seconda dell’applicazione.

Limiti e punti di attenzione

Anche se la misura idrostatica è semplice e affidabile, non è adatta a ogni applicazione senza valutazioni preliminari.

Il primo punto da considerare è la densità del fluido. Se la densità cambia in modo significativo, anche la relazione tra pressione e livello cambia. Questo può introdurre errori se il sistema non viene configurato correttamente.

Un secondo aspetto riguarda i fluidi viscosi, cristallizzanti, corrosivi o con forte contenuto di solidi. In questi casi, è necessario scegliere materiali compatibili, membrane adatte e soluzioni costruttive che riducano il rischio di depositi o danneggiamenti.

Un terzo elemento è la temperatura. Le variazioni di temperatura possono influenzare la densità del fluido e le prestazioni del sensore. Per applicazioni critiche, occorre valutare il campo di temperatura e la compensazione disponibile.

Infine, nei serbatoi chiusi o pressurizzati, la pressione del gas sopra il liquido deve essere compensata. In caso contrario, il valore misurato non rappresenta solo il livello, ma anche la pressione presente nel serbatoio.

Come ottenere risultati affidabili

Per ottenere una misura di livello idrostatica affidabile, è importante selezionare correttamente il sensore e configurare il sistema in base all’applicazione reale.

I principali criteri da considerare sono:

  • campo di misura richiesto;
  • altezza massima del liquido;
  • densità del fluido;
  • temperatura del processo;
  • compatibilità chimica dei materiali;
  • tipo di serbatoio, aperto o chiuso;
  • presenza di pressione nello spazio di testa;
  • rischio di depositi, fanghi o solidi;
  • lunghezza del cavo della sonda;
  • grado di protezione e condizioni ambientali;
  • segnale di uscita richiesto dal sistema di controllo.

Una corretta installazione è altrettanto importante. La sonda deve essere posizionata in un punto rappresentativo del livello, protetta da urti meccanici e installata in modo da evitare depositi o turbolenze eccessive. Nei pozzi o nei bacini, il cavo deve essere scelto e fissato in modo adeguato all’ambiente.

Confronto con altre tecnologie di misura del livello

La misura idrostatica non è l’unica tecnologia disponibile per la misura continua del livello. In base all’applicazione, possono essere utilizzati anche radar, ultrasuoni, sensori capacitivi o sistemi a pressione differenziale.

Rispetto alle tecnologie senza contatto, la misura idrostatica richiede il contatto con il fluido. Questo può essere un limite in presenza di fluidi molto aggressivi o quando si vuole evitare qualsiasi elemento immerso. Tuttavia, nelle applicazioni con acqua, acque reflue e molti liquidi industriali, il contatto con il fluido non rappresenta un problema e la soluzione rimane semplice ed efficiente.

Rispetto al radar o agli ultrasuoni, la misura idrostatica può essere meno influenzata da schiuma o vapori, ma dipende maggiormente dalla densità del fluido. Per questo motivo, la scelta della tecnologia deve sempre basarsi sulle condizioni reali del processo.

Conclusione

La misura di livello idrostatica si basa su un principio semplice: il liquido genera una pressione proporzionale all’altezza della colonna di liquido. Misurando questa pressione e conoscendo la densità del fluido, è possibile calcolare il livello o l’altezza di riempimento di un serbatoio.

Questa tecnologia è apprezzata per la sua robustezza, la semplicità di installazione e l’affidabilità nel tempo. È particolarmente adatta a serbatoi, pozzi, bacini, acque potabili, acque reflue e molte applicazioni industriali con liquidi.

Per ottenere risultati affidabili, è però fondamentale considerare densità, temperatura, compatibilità dei materiali, configurazione del serbatoio e condizioni reali del processo. Quando questi elementi sono valutati correttamente, la misura idrostatica rappresenta una soluzione efficace, economica e duratura per la misura continua del livello.

Ulteriori informazioni sulle applicazioni delle sonde di livello immergibili e sulle soluzioni per la misura di livello sono disponibili nelle pagine dedicate alla misura di livello.

Qui potete trovare altre informazioni sulle applicazioni delle sonde di livello immergibili WIKA.

FAQ

1. Che cos’è la misura di livello idrostatica?

La misura di livello idrostatica è un metodo per determinare il livello di un liquido misurando la pressione generata dalla colonna di liquido sopra il sensore.

2. Che cos’è la pressione idrostatica?

La pressione idrostatica è la pressione esercitata da un liquido in quiete a causa del suo peso. Aumenta proporzionalmente all’altezza della colonna di liquido e alla densità del fluido.

3. Qual è la formula della pressione idrostatica?

La formula semplificata è p = ρ × g × h, dove p è la pressione, ρ la densità del fluido, g l’accelerazione di gravità e h l’altezza del liquido.

4. Quando si usa una sonda immergibile?

Una sonda immergibile viene utilizzata in pozzi, serbatoi aperti, bacini, impianti di trattamento acque e applicazioni in cui il sensore può essere immerso direttamente nel liquido.

5. La misura idrostatica funziona nei serbatoi chiusi?

Sì, ma nei serbatoi chiusi o pressurizzati bisogna compensare la pressione presente nello spazio di testa. In molti casi si utilizza una misura di pressione differenziale.

6. Quali sono i vantaggi della misura idrostatica?

I principali vantaggi sono semplicità, robustezza, affidabilità, costi di installazione contenuti e buona idoneità per acqua, acque reflue, pozzi, bacini e serbatoi industriali.

7. Quali sono i limiti della misura idrostatica?

I principali limiti sono la dipendenza dalla densità del fluido, la necessità di contatto con il liquido e la possibile influenza di temperatura, corrosione, depositi o pressione nello spazio di testa.



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.