Manometro a membrana con flangia sotto la cassa per applicazioni a bassa pressione e con fluidi critici

Quando si sceglie uno strumento meccanico per la misura di pressione, la prima opzione che solitamente viene in mente è il classico manometro a molla Bourdon. È ampiamente utilizzato, robusto ed economico. Ma non tutte le applicazioni sono adatte a un manometro a molla Bourdon. Quando il fluido è viscoso, cristallizzante, contaminato, aggressivo o quando il campo di pressione è molto basso, un manometro a membrana è spesso la scelta migliore.

Un manometro a membrana utilizza una sottile membrana ondulata come elemento di misura. Quando la pressione agisce sulla membrana, questa si deforma e trasferisce meccanicamente il movimento all’indicatore. Poiché il fluido non entra in uno stretto tubo di Bourdon e poiché la porta di pressione può avere una sezione trasversale più ampia, i manometri a membrana sono particolarmente adatti a fluidi di processo esigenti. Offrono inoltre una forte resistenza al sovraccarico, poiché la membrana può appoggiarsi alla flangia superiore.

Quando un manometro a membrana è la scelta giusta

Manometro a tubo di Bourdon (a sinistra) e manometro a membrana

l principale punto di forza di un manometro a membrana risiede nella sua idoneità per campi di pressione bassi e per fluidi difficili da misurare con altri manometri meccanici.

Il primo grande vantaggio è la capacità di misurare basse pressioni. Grazie all’ampia superficie effettiva della membrana ondulata, è possibile misurare in modo affidabile anche pressioni molto basse. Ciò rende i manometri a membrana particolarmente utili laddove gli strumenti standard a tubo di Bourdon non sono più la soluzione più adatta.

Il secondo vantaggio è la compatibilità con fluidi critici. Se il fluido è viscoso, contaminato o cristallizzante, può ostruire lo stretto canale di pressione di un manometro a molla Bourdon. I manometri a membrana, specialmente quelli con flange di collegamento aperte o membrane a filo, riducono questo rischio e sono quindi particolarmente adatti per applicazioni chimiche, petrolchimiche, ambientali e altre applicazioni di processo impegnative.

Il terzo vantaggio è la sicurezza in caso di sovraccarico. Le versioni standard sono tipicamente sicure in caso di sovrapressione pari a cinque volte il fondo scala, mentre modelli selezionati come il 432.36 e il 432.56 sono progettati per una resistenza al sovraccarico particolarmente elevata. Questo è un vantaggio importante nei casi in cui sono previsti picchi di pressione.

Manometro a membrana vs separatore a membrana

Separatore a membrana con
attacco filettato

Un punto di confusione comune è la differenza tra un manometro a membrana e un sistema di separatore a membrana. Non sono la stessa cosa. Un manometro a membrana è un indicatore di pressione meccanico autonomo che utilizza una membrana come elemento di misura. Una tenuta a membrana, al contrario, è un accessorio montato davanti a un manometro Bourdon, a un trasmettitore o a un interruttore al fine di isolare lo strumento di misura dal fluido di processo.

Separatori a membrana con
scanalature concentriche

Questa distinzione è importante perché i punti di forza non sono gli stessi. Un manometro a membrana offre un’eccellente resistenza al sovraccarico e ottime prestazioni nelle applicazioni a bassa pressione. Un sistema di separatori a membrana offre maggiore flessibilità per il montaggio remoto, i capillari e la protezione da fluidi caldi o altamente aggressivi. In altre parole, i separatori a membrana vengono scelti quando lo strumento di misura deve essere separato dal processo, mentre i manometri a membrana vengono scelti quando la membrana stessa è il principio di misura diretta più adatto.

 

 

Dove i manometri a membrana WIKA trovano la loro migliore applicazione

Montaggio del separatore a membrana (a sinistra) e manometro a membrana

La gamma di manometri a membrana di WIKA copre sia le classiche applicazioni dell’industria di processo che i casi d’uso in ambito igienico.

I modelli 432.50 e 433.50 sono progettati per l’industria di processo e realizzati in conformità alla norma EN 837-3. Sono particolarmente adatti per impianti chimici e petrolchimici, applicazioni nel settore petrolifero e del gas, ingegneria energetica e altre installazioni in cui sono importanti un’elevata resistenza al sovraccarico e la compatibilità con fluidi aggressivi o contaminati.

Per una resistenza al sovraccarico ancora maggiore nelle applicazioni a bassa pressione, i modelli 432.36 e 432.56 sono particolarmente indicati. A seconda della versione, questi strumenti possono sopportare sovraccarichi di **40, 100 o 400 bar**, anche a campi di misura molto bassi, senza danni permanenti alle loro caratteristiche di misura.

Per i processi sanitari e igienici, la famiglia PG43SA è la scelta dedicata. I modelli PG43SA-C e PG43SA-S sono progettati per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, cosmetiche e alimentari e utilizzano una cella di misura a secco con membrana saldata a filo, eliminando il rischio di contaminazione del prodotto da parte del fluido di trasmissione. Il PG43SA-D aggiunge il monitoraggio integrato della membrana per applicazioni con i più elevati requisiti di sicurezza.

Conclusione
Un manometro a membrana è la scelta giusta quando il fluido è difficile, quando il campo di pressione è basso o quando è essenziale un’elevata protezione dal sovraccarico. Non sostituisce tutti i manometri a molla Bourdon o tutti i sistemi di tenuta a membrana, ma svolge un ruolo importante nella misurazione meccanica della pressione. Ecco perché i manometri a membrana rimangono particolarmente preziosi nelle applicazioni chimiche, petrolchimiche, ambientali, sanitarie e in altri processi esigenti.

FAQ
A cosa serve un manometro a membrana?
Un manometro a membrana viene utilizzato per la misurazione di basse pressioni e per fluidi aggressivi, viscosi, che cristallizzano o contaminati. Il suo elemento di misura è una membrana ondulata, che lo rende più adatto rispetto a un manometro a molla Bourdon in determinate applicazioni esigenti.

Qual è la differenza tra un manometro a membrana e un separatore a membrana?
Un manometro a membrana è uno strumento completo e autonomo con una membrana come elemento di misura. Una separazione a membrana è un componente aggiuntivo installato davanti a un altro strumento di misura della pressione per isolarlo dal fluido di processo.

Perché la protezione da sovraccarico è migliore nei manometri a membrana?
Perché la membrana può sostenersi contro la flangia superiore. Le versioni standard sono tipicamente sicure contro sovrapressioni pari a cinque volte il fondo scala, e alcuni modelli offrono una protezione da sovraccarico significativamente più elevata.

Quali manometri a membrana WIKA sono utilizzati nelle applicazioni igieniche?
La serie **PG43SA** è progettata per applicazioni igieniche. I modelli **PG43SA-C** e **PG43SA-S** sono adatti ad ambienti sanitari, mentre il modello **PG43SA-D** aggiunge il monitoraggio della membrana per i requisiti di sicurezza più elevati..

Visita il nostro sito web per scoprire tutti i nostri prodotti oppure non esitare a contattarci per maggiori informazioni, i nostri esperti saranno lieti du supportarvi.

Leggi anche i seguenti articoli del nostro Blog:
I vantaggi dei manometri a membrana (1): Misura di basse pressioni
I vantaggi dei manometri a membrana (2): alta sovraccaricabilita’
I manometri a membrana (3): la soluzione per fluidi critici
Come funziona un separatore a membrana?