Analizzatore di gas SF6: guida alla scelta e all’uso sicuro del GA11

Francesco Teruzzi | Prodotti, Soluzioni innovative per il gas SF6

Prima di qualsiasi intervento sulle apparecchiature GIS, la qualità del gas isolante è determinante per garantire sicurezza, conformità normativa e disponibilità operativa. Le istruzioni del produttore e le normative di riferimento (IEC 60376/60480 per la qualità …

Leggi articolo

Perché misurare la temperatura nei sensori IIoT per la densità di gas SF6?

Francesco Teruzzi | Prodotti, Soluzioni innovative per il gas SF6

La densità del gas SF 6 è un parametro critico. L'SF 6 è un gas isolante estremamente efficiente utilizzato in interruttori, trasformatori e altre apparecchiature ad alta tensione. Tuttavia, presenta un grande svantaggio: la sua densità dipende fortemente dalla …

Leggi articolo

Termoresistenza a filo e a film sottile: qual e’ la migliore?

Marco Affabile | Temperatura

Per garantire operazioni efficienti e sicure, molte applicazioni di processo si affidano a una termoresistenza (RTD) a filo avvolto o a film sottile. Questi due tipi di termoresistenze hanno proprietà diverse e ciascuno ha i suoi pro e contro. In realtà, si tratta di …

Leggi articolo

L’evoluzione della bilancia di pressione digitale

Giuseppe Ronciglia | Calibrazione
Bilancia di pressione digitale

La bilancia di pressione, o bilancia a pesi, esiste da molto tempo ed è tra i primi strumenti a cui si pensa quando si parla di standard primari di pressione. Per anni, la bilancia di pressione è stata considerata lo standard di riferimento per la taratura degli …

Leggi articolo

Le bilance a pesi sono rilevanti nella metrologia moderna?

Giuseppe Ronciglia | Applicazioni, Calibrazione

Mentre i processi automatizzati rivoluzionano il mondo della metrologia, è sempre più diffuso il dibattito sul fatto che le bilance manuali a pesi siano problematiche e necessitino di aggiornamenti. Il pesante carico di massa esterno, i calcoli ambientali separati e …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Uso e vantaggi del manometro in glicerina
  • Pressione assoluta e misura di pressione: le nostre FAQ
  • Come funziona un flussostato calorimetrico?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali