I gas isolanti alternativi richiedono una tecnologia di misura adeguata alle loro specifiche proprietà fisiche e chimiche.

Il passaggio a gas isolanti alternativi sta cambiando il modo in cui gli impianti di commutazione ad alta e media tensione vengono gestiti, sottoposti a manutenzione e documentati. Sebbene l’SF₆ sia stato utilizzato per decenni nelle apparecchiature isolate a gas, le pressioni normative e le considerazioni ambientali stanno accelerando lo sviluppo di nuove miscele di gas isolanti. Ciò comporta nuovi requisiti per l’analisi dei gas. I gas isolanti alternativi, quali le miscele C4-FN e i gas di origine naturale (noti anche come NOG), differiscono dall’SF₆ per composizione, comportamento fisico e possibili prodotti di decomposizione. Di conseguenza, diventa essenziale disporre di una tecnologia di misurazione precisa e adattabile. L’analizzatore per gas SF₆ modello GA11 di WIKA supporta questa transizione analizzando non solo l’SF₆, ma anche gas isolanti alternativi selezionati. La sua piattaforma modulare di sensori, il processo di misurazione automatizzato e la struttura operativa coerente lo rendono adatto sia alle attuali applicazioni con SF₆ sia alle miscele di gas orientate al futuro.

Perché i gas isolanti alternativi stanno acquisendo maggiore importanza

La transizione energetica sta ridefinendo il contesto operativo delle infrastrutture elettriche. L’espansione della rete, la produzione decentralizzata di energia e la necessità di una trasmissione affidabile dell’energia aumentano l’importanza dei moderni quadri di commutazione ad alta e media tensione.

Allo stesso tempo, i gestori degli impianti devono far fronte a requisiti più rigorosi relativi ai gas serra fluorurati. Ciò ha reso le alternative all’SF₆ un tema strategico per gestori, produttori, fornitori di servizi e laboratori di prova.

Le soluzioni alternative basate sui gas possono contribuire a ridurre l’impatto ambientale, ma introducono anche una nuova complessità tecnica. Una miscela gassosa a base di C4-FN, CO₂, O₂ o N₂ non si comporta allo stesso modo dell’SF₆. La sua risposta all’umidità, alla pressione e alla temperatura può variare e la sua composizione può richiedere un approccio di misurazione più specifico.

Ecco perché l’analisi dei gas isolanti deve evolversi di pari passo con i gas stessi. Una misura affidabile è necessaria non solo per la messa in servizio e la manutenzione, ma anche per la documentazione, la garanzia della qualità e la sicurezza operativa a lungo termine.

Perché l’analisi dei gas diventa più complessa con le nuove miscele

L’SF₆ è un gas isolante ben noto, per il quale esistono procedure di misura chiaramente definite. I gas isolanti alternativi presentano invece una maggiore varietà. La loro composizione può includere diversi componenti, ciascuno con un proprio comportamento fisico e chimico.

Ciò ha conseguenze dirette sullo strumento di misura. La misurazione dell’umidità, la misurazione della concentrazione del gas e il rilevamento delle impurità devono essere adattati alla miscela di gas da analizzare. Lo strumento deve inoltre compensare gli effetti termodinamici che possono influenzare il risultato della misurazione.

Ad esempio, le miscele gassose a base di CO₂ possono essere influenzate dalla formazione di idrati. Anche i componenti a basso punto di ebollizione possono condensarsi parzialmente in determinate condizioni. Questi effetti possono rendere inadatti alcuni metodi di misurazione tradizionali, compresi gli specchi a punto di rugiada per la misurazione dell’umidità in applicazioni specifiche.

La sfida consiste quindi non solo nel misurare con precisione, ma nel farlo senza rendere il funzionamento inutilmente complesso. Le squadre sul campo hanno bisogno di risultati affidabili, ma anche di uno strumento che rimanga pratico da utilizzare durante gli interventi di assistenza, manutenzione e messa in servizio.

GA11: progettato per SF₆ e gas isolanti alternativi

L'analizzatore di gas GA11 consente l'analisi di gas quali SF₆, miscele di gas C4-FN e gas di origine naturale.

L’analizzatore di gas GA11 consente l’analisi di gas quali SF₆, miscele di gas C4-FN e gas di origine naturale.

L’analizzatore del gas modello GA11 offre una piattaforma tecnica modulare per l’analisi di diversi gas isolanti. Oltre alla versione per SF₆, lo strumento è disponibile in varianti per miscele di gas C4-FN e gas di origine naturale.

La variante C4-FN è progettata per miscele gassose a base di perfluoroisobutirronitrile. La variante NOG è adatta per miscele gassose a base di CO₂, O₂ e N₂, compresa l’aria sintetica. A seconda dell’applicazione, può anche supportare il rilevamento di impurità quali l’elio o l’SF₆.

Questo concetto modulare è importante perché il mercato dei gas isolanti alternativi è ancora in fase di sviluppo. Le tecnologie dei quadri elettrici si stanno evolvendo e gli operatori hanno bisogno di apparecchiature di misura in grado di supportare questa transizione nel tempo.

Anziché considerare ogni miscela di gas come una sfida di misura completamente a sé stante, il GA11 fornisce un quadro operativo e di documentazione comune. Ciò aiuta gli utenti a gestire diversi tipi di gas con un approccio più standardizzato.

Un unico concetto operativo per diversi tipi di gas

Uno dei principali punti di forza del GA11 è la sua logica operativa coerente. Che lo strumento venga utilizzato per l’SF₆, per miscele C4-FN o per gas di origine naturale, il processo di misurazione segue la stessa struttura generale.

Questo aspetto è importante nel funzionamento quotidiano. I team di assistenza possono lavorare con un’interfaccia familiare, anche quando la miscela di gas cambia. I requisiti di formazione sono più facili da gestire, le procedure di misurazione rimangono coerenti e la documentazione può essere gestita in modo standardizzato.

La procedura di misurazione automatizzata favorisce inoltre la ripetibilità. Una volta avviato il processo, lo strumento guida la misurazione e registra i valori rilevanti in un formato strutturato. Ciò riduce il rischio di errori di manipolazione e favorisce una documentazione affidabile per i rapporti di manutenzione, i registri di assistenza e i requisiti normativi.

Per gli operatori che gestiscono sia gli impianti esistenti a SF₆ sia i nuovi quadri elettrici che utilizzano gas alternativi, questa continuità è particolarmente preziosa. Consente alla strategia di misurazione di evolversi senza imporre un cambiamento completo del processo operativo.

Vantaggi per operatori, fornitori di servizi e produttori

Per gli operatori degli impianti, la transizione verso gas isolanti alternativi rappresenta una sfida di pianificazione a lungo termine. Gli impianti esistenti a SF₆ devono ancora essere sottoposti a manutenzione, mentre le nuove apparecchiature potrebbero fare sempre più affidamento su gas alternativi. La tecnologia di misurazione deve quindi supportare entrambe le realtà.

Il GA11 aiuta gli operatori a prepararsi a questa transizione offrendo una piattaforma flessibile per diverse applicazioni con gas isolanti. Ciò può supportare le decisioni di investimento a lungo termine e ridurre la necessità di introdurre un concetto di misurazione completamente nuovo per ogni tecnologia a gas.

Anche i fornitori di servizi traggono vantaggio dalla standardizzazione. Un’interfaccia familiare e una struttura della documentazione comparabile facilitano la formazione dei tecnici e l’organizzazione dei processi di assistenza sul campo. La possibilità di analizzare gas diversi con un flusso di lavoro coerente può inoltre semplificare la pianificazione dell’assistenza e la gestione delle apparecchiature.

Per i produttori e i laboratori di prova, un’analisi affidabile è essenziale durante lo sviluppo, il collaudo e la messa in servizio di nuovi concetti di quadri di commutazione isolati a gas. Man mano che i gas isolanti alternativi diventano più diffusi, le procedure di misura devono fornire risultati precisi che possano essere documentati e riprodotti.

A sostegno della transizione verso le tecnologie del gas del futuro

Il passaggio dall’SF₆ a gas isolanti alternativi non è solo una questione normativa o ambientale. Influisce anche sulla strategia di misurazione, sulla tecnologia dei sensori, sulla compatibilità dei materiali e sulle procedure di manutenzione.

Uno strumento analitico adeguato deve quindi essere sufficientemente flessibile da gestire diverse miscele di gas, pur rimanendo abbastanza semplice da poter essere utilizzato nella pratica. Deve garantire misurazioni precise, compensare gli effetti fisici rilevanti e fornire una documentazione affidabile.

Il GA11 risponde a questi requisiti grazie alla sua piattaforma di sensori modulare e al concetto operativo uniforme. Consente agli utenti di continuare ad analizzare l’SF₆ preparandosi al contempo all’uso di gas alternativi, quali le miscele C4-FN e i gas di origine naturale.

Ciò lo rende particolarmente rilevante in un mercato in cui tecnologie diverse potrebbero coesistere per molti anni. Gli impianti esistenti, i nuovi concetti di GIS e le future miscele di gas richiedono tutti un approccio di misurazione in grado di adattarsi senza perdere coerenza.

Conclusione
L’analizzatore per gas SF₆ modello GA11 fornisce una base tecnica per l’analisi di un’ampia gamma di gas isolanti. Supporta le applicazioni consolidate con SF₆ nonché miscele di gas alternativi selezionate, inclusi i gas C4-FN e quelli di origine naturale.

La sua piattaforma di sensori modulare, il processo di misurazione automatizzato e la struttura coerente della documentazione aiutano operatori, fornitori di servizi e produttori a gestire la transizione verso nuovi gas isolanti. In un contesto normativo e tecnico in continua evoluzione, questa combinazione di flessibilità e standardizzazione è essenziale.

Con la continua evoluzione dei quadri elettrici ad alta e media tensione, un’analisi affidabile dei gas rimane un fattore chiave per la sicurezza operativa, l’efficienza della manutenzione e la pianificazione a lungo termine.

Domande frequenti

  1. Quali gas può analizzare il GA11?
    L’analizzatore per gas SF₆ GA11 è in grado di analizzare l’SF₆ e alcuni gas isolanti alternativi, tra cui miscele di gas C4-FN e gas di origine naturale come miscele a base di CO₂, O₂ e N₂.

  2. Perché i gas isolanti alternativi richiedono un’analisi specifica?
    I gas isolanti alternativi differiscono dall’SF₆ per composizione chimica e comportamento fisico. La loro risposta all’umidità, alla temperatura e alla pressione può variare e possono generare prodotti di decomposizione diversi. Ciò richiede una tecnologia di rilevamento adeguata e una compensazione affidabile degli effetti termodinamici.
  3. Cosa sono i gas di origine naturale nelle applicazioni dei quadri elettrici?
    I gas di origine naturale, spesso indicati con l’acronimo NOG, sono miscele gassose a base di gas quali CO₂, O₂ e N₂. L’aria sintetica è un esempio di questo tipo di miscela gassosa.
  4. Perché una piattaforma di sensori modulare è utile per l’analisi dei gas isolanti?
    Una piattaforma di sensori modulare semplifica l’adattamento dello strumento analitico a diversi tipi di gas e a future varianti gassose. Ciò supporta sia le attuali applicazioni con SF₆ sia il crescente utilizzo di gas isolanti alternativi.

  5.  In che modo il GA11 supporta i team di assistenza e gli operatori?
    Il GA11 utilizza una logica operativa coerente, un processo di misurazione automatizzato e una struttura di documentazione standardizzata per le diverse varianti di gas. Ciò contribuisce a ridurre l’impegno formativo, a semplificare le procedure di assistenza e a migliorare la comparabilità dei dati di misurazione.

Nota
La scheda tecnica, il manuale d’uso e la documentazione tecnica relativi al GA11 sono disponibili sulla pagina del prodotto. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni, il nostro team di esperti è lieto di fornirvi supporto per la vostra applicazione.

Leggi anche i seguenti articoli del Blog:
Compensazione della temperatura nell’analisi del gas SF6: come il GA11 migliora l’accuratezza di misura
Analizzatore di gas SF6: guida alla scelta e all’uso sicuro del GA11
Apparecchiature gas SF6: guida alla scelta del modello GPU in base a massa e tempi di intervento