L’analisi della qualità del gas è una delle attività più delicate nella manutenzione dei quadri elettrici isolati a gas. Gli operatori necessitano di dati affidabili su umidità, purezza del gas e prodotti di decomposizione per valutare le prestazioni di isolamento, individuare gli effetti dell’invecchiamento e prendere decisioni di manutenzione fondate. È qui che l’analizzatore per gas SF6 modello GA11 diventa particolarmente prezioso.
Lo strumento è progettato per operatori di quadri elettrici, produttori, società di manutenzione e fornitori di servizi di collaudo che necessitano di misurazioni del gas coerenti, riproducibili e conformi alle norme in condizioni operative reali. A seconda della configurazione selezionata, può essere utilizzato non solo per l’SF6, ma anche per gas isolanti alternativi quali miscele C4-FN e gas di origine naturale. È in grado di misurare fino a sei sostanze e supporta sia il funzionamento a batteria che quello collegato alla rete elettrica.
Perché l’analisi dei gas è importante nei quadri elettrici isolati con SF6
Nei quadri elettrici a media e alta tensione, le condizioni dei gas influiscono direttamente sull’isolamento elettrico e sulla sicurezza operativa. Se l’umidità aumenta in modo imprevisto o i prodotti di decomposizione crescono, ciò può indicare perdite, archi elettrici, contaminazione o invecchiamento chimico all’interno dell’apparecchiatura. Un analizzatore di gas SF6 affidabile, quindi, fa molto di più che fornire semplici numeri. Fornisce la base tecnica per la pianificazione della manutenzione, le decisioni relative alla conformità e il controllo dei rischi.
Ecco perché lo strumento di misura stesso è importante tanto quanto l’analisi. Un analizzatore di gas pratico deve fornire letture stabili, ridurre al minimo l’influenza dell’operatore e documentare i risultati in modo tracciabile per i sistemi di qualità interni e gli audit.
Cosa distingue il GA11?
L’analizzatore per gas SF6 modello GA11 è stato sviluppato tenendo conto delle reali condizioni di esercizio. Fornisce valori misurati relativi all’umidità, alla composizione del gas e ai prodotti di decomposizione, utilizza una tecnologia di rilevamento con compensazione della temperatura e applica una logica di misurazione intelligente basata su criteri di stabilità. Anziché lasciare all’utente il compito di decidere quando la lettura è sufficientemente stabile, lo strumento è in grado di terminare automaticamente l’analisi una volta che i segnali del sensore hanno raggiunto una stabilità sufficiente. Ciò contribuisce a ridurre l’incertezza dell’operatore e rende i flussi di lavoro più ripetibili.
Un altro vantaggio fondamentale è la misurazione dell’umidità sotto pressione. Il punto di rugiada e il comportamento dell’umidità dipendono dalle condizioni di pressione, pertanto la misurazione in condizioni operative reali fornisce valori più rappresentativi rispetto agli approcci semplificati a pressione ambiente e contribuisce a evitare errori di interpretazione. L’ampio intervallo di calibrazione da -10 °C a +50 °C garantisce inoltre misurazioni affidabili in condizioni di campo mutevoli. La generazione di report strutturati, i molteplici formati di esportazione e l’archiviazione di un gran numero di set di dati rafforzano inoltre la documentazione per la manutenzione e gli audit.

Funzionamento tramite touchscreen con navigazione intuitiva
Funzionamento più semplice, decisioni più rapide
Uno dei punti di forza più concreti del GA11 è la facilità d’uso. Lo strumento è dotato di un touchscreen a colori da 10 pollici e di un layout dei menu chiaramente strutturato, che semplifica l’utilizzo anche in ambienti di campo impegnativi. Le routine di misurazione automatiche, la chiara presentazione dei valori misurati e le funzioni di servizio integrate riducono la complessità e accorciano i tempi di formazione.
La documentazione è integrata direttamente nel flusso di lavoro. I dati possono essere esportati tramite codice QR e USB, il che semplifica l’allegare i risultati alla documentazione di assistenza, confrontare le analisi nel tempo e giustificare le decisioni tecniche con dati strutturati.
Progettato per il lavoro sul campo e l’assistenza mobile
I team di assistenza sul campo hanno bisogno di qualcosa di più di un’elevata precisione. Hanno bisogno anche di mobilità. Il GA11 pesa circa 22 kg, è alloggiato in una valigetta rigida resistente agli urti ed è protetto dagli spruzzi d’acqua e dalla polvere per l’uso sul campo. La sua batteria NiMH integrata rappresenta un importante vantaggio logistico poiché lo strumento non è soggetto alle restrizioni di trasporto IATA, a differenza di molti dispositivi basati su batterie agli ioni di litio. Ciò rende l’analizzatore per gas SF6 GA11particolarmente adatto alle attività di assistenza in più sedi e all’impiego internazionale.
Il concetto di misurazione a circuito chiuso favorisce inoltre una gestione dei gas rispettosa dell’ambiente. Il gas campione viene temporaneamente immagazzinato in un serbatoio integrato e può essere reimmesso nel vano gas oppure raccolto in un sacchetto di recupero esterno. In pratica, ciò significa che il processo di analisi è progettato per evitare emissioni nell’atmosfera.
Uno strumento pratico per una manutenzione più sicura ed economica
Per gli operatori, decisioni ritardate o poco chiare sulla qualità dei gas possono rapidamente rivelarsi costose. Sostituzioni inutili del gas, test ripetuti, tempi di inattività evitabili o diagnosi ambigue comportano costi e rischi. Il GA11 contribuisce a ridurre queste situazioni fornendo valori affidabili, limitando le misurazioni ripetute e strutturando il flusso di lavoro dal campionamento alla reportistica.
Il risultato è un approccio più efficiente alla manutenzione, alla messa in servizio e ai test in officina. Grazie a routine di misurazione intelligenti, a una documentazione chiara e a un’elevata usabilità sul campo, il GA11 supporta un’analisi del gas SF6 più coerente e conforme agli standard con minore sforzo
Domande frequenti
1. Cosa misura l’analizzatore per gas SF6 GA11?
Il GA11 misura l’umidità, la composizione del gas e i prodotti di decomposizione nell’SF6 e in alcuni gas isolanti alternativi. A seconda della configurazione, è in grado di misurare fino a sei sostanze.
2. Perché la misurazione dell’umidità sotto pressione è importante nell’analisi dell’SF6 ?
Il comportamento dell’umidità dipende dalle condizioni di pressione. La misurazione sotto pressione fornisce valori più vicini alle reali condizioni operative all’interno del compartimento del gas e riduce gli errori di interpretazione rispetto ai metodi semplificati a pressione ambiente.
3. Il GA11 è adatto per l’assistenza mobile sul campo?
Sì. Il GA11 è progettato per l’uso sul campo, pesa circa 22 kg, è dotato di una valigetta di trasporto resistente agli urti e utilizza una batteria NiMH, quindi non è soggetto alle restrizioni di trasporto IATA.
4. In che modo il GA11 facilita la documentazione e la tracciabilità?
Lo strumento supporta l’esportazione tramite codice QR e USB ed è progettato per la creazione di report strutturati, il che semplifica la gestione della manutenzione, degli audit e del processo decisionale tecnico.
Note
Per ulteriori informazioni visitate la nostra pagina web o non esitate a contattarci. I nostri esperti saranno lieti di aiutarvi per la vostra applicazione.
Leggi anche i seguenti articoli del Blog:
Analizzatore per gas SF6 GA11: analisi affidabili per nuove miscele di gas isolanti
Compensazione della temperatura nell’analisi del gas SF6: come il GA11 migliora l’accuratezza di misura
Analizzatore di gas SF6: guida alla scelta e all’uso sicuro del GA11