I manometri della serie DirectDrive hanno una struttura e una funzionalità diversa rispetto ai manometri standard che gli consentono di avere caratteristiche speciali per garantirne un utilizzo in aree di applicazioni specifiche.

Caratteristiche speciali dei manometri DirectDrive

Nei manometri DirectDrive sono montati elementi di pressione speciali, che utilizzano o una molla a spirale (come ad esempio il modello 116.15) o una molla elicoidale (come per i modelli 116.18.023, 116.18.036, 116.18.041).

DirectDriveManometer

Molla a spirale ed elicoidale

La principale differenza, dal punto di vista costruttivo, è che i manometri DirectDrive non hanno la necessità di alcun movimento ad orologeria per la trasmissione della deviazione del tubo all’indice. In un manometro standard, il movimento trasmette lo spostamento dell’elemento di pressione. È possibile adattare accuratamente l’indice all’angolo di indicazione previsto sul quadrante (angolo standard secondo la norma EN837-1: 270°) mediante regolazione. Nei manometri DirectDrive questo movimento non è presente e pertanto l’elemento di pressione rappresenta esso stesso l’indice. Gli strumenti DirectDrive, quindi, non possono essere regolati. L’angolo di indicazione è sempre definito come 1:1 dalla deviazione dell’estremità dell’elemento di pressione.


Tuttavia, per ottenere la precisione di indicazione desiderata (la classe standard è 4.0), per ogni elemento di pressione (a seconde della deviazione dell’indice) il quadrante viene selezionato con il giusto angolo di indicazione. Anche le più piccole tolleranze di costruzione delle molle per lo stesso campo di pressione possono portare a una variazione dell’angolo per due identiche versioni del manometro. La tolleranza entro cui l’angolo di indicazione si muove per una singola versione dello strumento è quindi definita in ± 15°. L’angolo di indicazione standard è di 120° ± 15.

Il principale vantaggio della trasmissione diretta della deviazione della molla consiste nella elevata resistenza dello strumento agli urti e alle vibrazioni. In primo luogo non vi è alcun movimento a orologeria, che consiste di componenti multipli, delicati e individuali e, in secondo luogo, vi è un solo punto di connessione tra l’elemento di pressione DirectDrive e l’attacco al processo. In più, anche la forma specifica dell’elemento di pressione contribuisce alla maggiore resistenza ad urti e vibrazioni.

Aree di applicazione

Per via delle proprietà esposte, i manometri DirectDrive sono particolarmente adatti per applicazioni in cui la resistenza ad urti e vibrazioni è più importante di una precisa accuratezza di indicazione . Essi sono quindi eccellenti per applicazioni in cui si verificano frequenti urti e vibrazioni. In più, grazie all’esecuzione piatta, rappresentano la soluzione ideale per ambienti con spazi operativi critici. Un’importante area di applicazione sono quindi le valvole e i misuratori sulle bombole di gas. In questi casi è spesso sufficiente avere un’indicazione di pressione che visualizzi che la pressione sia al di sotto del valore di riempimento definito. Tale valore è solitamente indicato da una zona rossa sul quadrante del manometro.

I manometri DirectDrive sono molto adatti per essere integrazione nelle attrezzature del cliente. La combinazione di adattatore ed elemento di pressione può essere inserita direttamente nella sede della valvola in modo che non sia necessaria nessuna cassa del manometro. Il trasparente, in questi casi, viene solitamente spedito separatamente ed è montato dal costruttore della valvola. Esso consente al cliente di avere un particolare valore aggiunto in termini di esecuzione.

Conclusioni

I manometri DirectDrive sono particolarmente adatti per i clienti con esigenze specifiche in termini di funzionalità ed esecuzione.

I nostri clienti che utilizzato da tempo i manometri DirectDrive conoscono già i vantaggi derivanti dal rapido coinvolgimento dei nostri specialisti, nel caso ideale già durante la fase di progettazione dell’applicazione.

In caso abbiate bisogno di consulenze per un’applicazione già esistente o per una nuova idea o esigenza saremo lieti di svilupparla insieme a voi: contattateci per maggiori informazioni.

 

Leggi anche il seguente articolo:
Manometri a molla Bourdon: principio di funzionamento

 



Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.