La densità del gas SF6 è un parametro critico. L’SF6 è un gas isolante estremamente efficiente utilizzato in interruttori, trasformatori e altre apparecchiature ad alta tensione. Tuttavia, presenta un grande svantaggio: la sua densità dipende fortemente dalla temperatura ambiente. In altre parole, la pressione misurata all’interno di un compartimento di gas SF6 non è costante e varia in base alle condizioni climatiche, il che può alterare le diagnosi se ci si basa solo sulla pressione grezza.
E’ proprio qui che entra in gioco la sonda di temperatura: integrando la misura di temperatura nel sensore di densità, è possibile applicare una compensazione termica per ottenere dati di densità corretti, stabili e utilizzabili, indipendentemente dalle variazioni ambientali.
Un dato essenziale per i sensori IIoT nelle applicazioni con gas SF6
Nell’era della digitalizzazione delle infrastrutture elettriche, i sensori IIoT consentono di raccogliere i dati in tempo reale su pressione, temperatura, densità, nonché umidità o vibrazioni. Questo approccio proattivo mira a migliorare la manutenzione predittiva e prevenire eventuali guasti critici della rete.

Sensore della densità del gas modello GD-20-W
In questo contesto, la misura di temperatura non è un semplice parametro secondario, ma un’informazione strategica. Non solo affina il calcolo della densità, ma rileva anche potenziali deviazioni termiche che potrebbero indicare un malfunzionamento, un riscaldamento localizzato o una perdita di isolamento.
Integrando una sonda di temperatura nel sensore IIoT, l’intera catena di misura diventa più affidabile e la sicurezza complessiva dell’installazione viene migliorata. Il modello GD-20-W offerto da WIKA ne è un esempio perfetto: progettato per ambienti industriali esigenti, combina sensori di pressione e temperatura per un monitoraggio completo e preciso del gas SF6.
Uno strumento chiave per la manutenzione predittiva
L’aggiunta della sonda di temperatura non si limita alla semplice compensazione. Costituisce anche un componente tecnologico essenziale nelle strategie di manutenzione condizionale. Monitorando le variazioni di temperatura all’interno delle apparecchiature isolate con gas SF6, diventa possibile anticipare determinati fenomeni: perdite di gas, invecchiamento dei componenti o cicli termici insoliti.
Questa visione dinamica dello stato di salute delle installazioni consente al team di manutenzione di intervenire al momento giusto, né troppo presto – generando costi inutili – né troppo tardi – aumentando il rischio di incidenti. Il risultato: maggiore efficienza operativa, riduzione dei costi e maggiore affidabilità della rete elettrica.
L’esperienza di WIKA al servizio delle infrastrutture critiche
Per WIKA, la misura è una vocazione. Da oltre 75 anni, l’azienda sviluppa strumenti di misura all’avanguardia per pressione, temperatura, livello e portata. WIKA offre una gamma completa di soluzioni per il ciclo vita del gas SF6: indicatori di densità, manodensostati, densostati, sensori per la densità, valvole, apparecchiature per la gestione e la manipolazione del gas SF6, sistemi di monitoraggio, tutti progettati per soddisfare i più severi standard del settore energetico.
L’integrazione della misura di temperatura, in particolare nei sensori IIoT per gas SF6, illustra questa capacità di innovare per affrontare le sfide sul campo. Questo approccio contribuisce direttamente alla sicurezza degli operatori, alla durata delle installazioni e alle prestazioni complessive della rete elettrica.
Supporto personalizzato e soluzioni per il ciclo vita del gas SF6
Ogni applicazione è unica. Ecco perché il team WIKA supporta gli operatori del settore dell’energia, dei gas industriali, della chimica o dell’ambiente nella scelta della soluzione di integrazione e manutenzione dei loro sensori e sonde.
Non esitate a contattare i nostri esperti: siamo a completa disposizione per progettare una soluzione su misura per le vostre esigenze specifiche e offrirvi un supporto dedicato.
Leggi anche i seguenti articoli del Blog:
L’importanza del monitoraggio del gas SF6 e dei gas alternativi nei quadri elettrici isolati con gas
Trasmettitori per la misura dell’umidità del gas SF6
Manodensostati compensati per la densità del gas SF6