Utilizzo dei manometri WIKA a riempimento

Il manometro in glicerina si utilizza in applicazioni dove sono presenti urti dinamici e vibrazioni. Il liquido di riempimento smorza le vibrazioni e rimuove il carico sui componenti meccanici del manometro.

Manometro con fluido di riempimento - Modello 213.53

Esempio di manometri in glicerina – Modello 213.53

 

Utilizzo del liquido di riempimento

I liquidi più frequentemente utilizzati per il manometro in glicerina sono le miscele di glicerina e acqua e gli olii siliconici. La miscela glicerina-acqua è adatta per la maggior parte delle applicazioni e alla temperatura ambiente. Il suo utilizzo è indicato in particolare per i bassi campi di pressione a causa della bassa densità del liquido e della conseguente bassa resistenza al movimento del sistema di misura. L’olio siliconico è utilizzato principalmente quando il manometro in glicerina è esposto a temperature particolarmente elevate (> +60°C) o molto basse (< -20°C).

Le casse del manometro in glicerina non viene completamente riempita perché, in base all’umidità e alla temperatura ambiente, il fluido di riempimento può assorbire altra acqua ed espandersi di conseguenza. Per garantire uno spazio sufficiente all’espansione e prevenire fuoriuscite, la cassa è normalmente riempita all’80% – 90% (vedi l’immagine del modello 213.53).

 

Manometro senza fluido di riempimento - Modello 213.53

Manometro senza fluido di riempimento – Modello 213.53

 

Vantaggi del liquido di riempimento

Il liquido di riempimento del manometro in glicerina smorza qualsiasi picco di pressione, urto o vibrazione e protegge il meccanismo del manometro.

Un ulteriore ed importante vantaggio per l’utilizzatore, è assicurare la leggibilità della pressione istantanea. Il liquido di riempimento permette di limitare il movimento della lancetta, anche in presenza di forti vibrazioni. Senza liquido la lancetta si sposterebbe avanti e indietro in base della frequenza di vibrazione. In presenza di risonanza può addirittura verificarsi una deflessione della lancetta con un angolo superiore a 180°.

Il manometro in glicerina è adatto a un’ampia gamma di applicazioni, specialmente in casi di processi con urti e vibrazioni.

 

 

Per ulteriori informazioni o per una panoramica dei modelli disponibili consulta la sezione dei manometri con glicerina sul nostro sito.
 

Non esitare a contattarci per ogni ulteriore informazione sulla tua specifica applicazione. Saremo lieti di assisterti.



32 Commenti
  1. DAVIDE COLLAREDA

    Buongiorno.
    Porgo una domanda semplice ma alla quale molti no sanno dare una risposta.
    La corretta posizione di montaggio di un manometro a bagno di glicerina è con il tappo di sfiato rivolto in alto ? Sempre ?
    Può essere posizionato orizzontalmente ?
    Cordialmente

    • Gianmario Betto

      Buongiorno,

      I manometri nascono per essere montati VERTICALMENTE.
      In caso di assoluta necessità possono essere montati ORIZZONTALMENTE, ma questo deve essere concordato con la fabbrica che fornirà strumenti realizzati appositamente.
      A tale scopo esiste anche una norma che definisce i contrassegni da stampare sul quadrante in caso di montaggio orizzontale.
      Quindi i manometri standard NON DEVONO, e quanto meno NON DOVREBBERO essere montati in orizzontale.

      Per quanto riguarda i tappi, eco alcune considerazioni.
      Esistono due tipi di tappo di sfiato.
      Un è un semplice tappo, senza funzione di ventilazione, si usa solitamente per le scale maggiori o uguali di 25 bar.
      In questo caso, finchè il tappo resta al suo posto, il manometro può essere posizionato anche orizzontalmente.

      Ma per le scale basse, cioè minori o uguali di 16 bar, si usa il tappo con bandierina gialla.
      La bandierina serve per sfiatare la cassa, onde evitare che si creino sovrapressioni nella cassa che causano lo spostamento della lancetta dallo zero.
      Montando il manometro in orizzontale, si deve posizionare la bandierina su “CLOSE”.
      Ma è chiaro che è sempre possibile che qualcuno, anche inavvertitamente, sposti la bandierina gialla, causando così la fuoriuscita del liquido.

      Ci sono però altri due aspetti che sconsigliano il montaggio in orizzontale.

      Il primo è che le parti interne al manometro, e cioè la molla bourdon e il movimento a orologeria, hanno un loro peso.
      Nel montaggio min verticale, questo peso vade all’interno del baricentro e quindi non influisce sul posizionamento della lancetta a riposo, sullo zero.
      Montando il manometro in orizzontale, il peso dei componenti esce dal baricentro e va a scaricarsi sulla lancetta che quindi di sposta dallo zero anche a pressione zero.

      Il secondo aspetto è che nei manometri con riempimento, va considerato in aggiunta il peso del liquido di riempimento.
      Si tenga presente che in un manometro diametro 63 mm la glicerina influisce per 40 grammi, già nel diametro 100 mm l il peso del liquido è di circa 300 grammi per arrivare a 900 grammi nel diametro 160.

      Quindi questo ulteriore peso nel caso di cassa diam. 160 mm può causare un errore di lettura di circa UN BAR.

      • Almirante nicola Paola

        Salve io o in manometro per gomme da massimo 4 bar mi si e tolto il tappo e o perso il liquido all’interno vi chiedevo con che cosa lo devo riempire basta una semplice glicerina comprata in farmacia?

        • Gianmario Betto

          Buongiorno,
          Si la glicerina che vendono in farmacia va bene.
          Però il manometro NON deve essere riempito completamente, deve essere lasciata una camera d’aria nella parte superiore, di circa 10 cm.
          Come riferimento può vedere l’immagine che trova a questo link

          • lanfranco

            ma è sicuro che lo spazio lasciato vuoto nella parte superiore debba essere di 10 centimetri ?

          • Serena Doria

            Buongiorno, le casse dei manometri in glicerina non vengono completamente riempite. Per garantire uno spazio sufficiente all’espansione e prevenire fuoriuscite, la cassa è normalmente riempita all’80% – 90%.

          • Mohammed Sarouti

            Per favore una domanda volgio sapere si esiste una pompa a vuoto manuale chi fa una depressione di -1.6 bar perché io ho cercato molto non trovo questa pompa che fa una depressione di -1.6 bar di depressione massimo trovo pompe a vuoto che fanno -0.9 mbar grazie

          • Serena Doria

            Buongiorno, le pompe manuali sono idonee per la generazione del vuoto riferite alla pressione atmosferica.
            Utilizzando la pompa di test manuale, come il nostro modello CPP30, è possibile generare una pressione pneumatica negativa fino a -0,95 bar (100mbar assoluti).

            Diverso è il caso se si intende verificare uno strumento di pressione differenziale, in questo caso il valore negativo può essere superiore al vuoto (-1 bar) in quanto la risultante (indicazione) è la differenza di pressioni applicate allo strumento sugli ingressi + e – dello strumento stesso. Per esempio con pressione 10 bar sull’ingresso negativo e 8 bar sull’ingresso positivo darà una risultante (indicazione) equivalente al differenziale -10+8= -2bar. In questo caso serve la generazione di pressione differenziale con strumenti idonei, tipicamente di calibrazione. Può trovare maggiori informazioni visitando la nostra pagina web circa la generazione di pressione portatile.

            Per ulteriori informazioni o dettagli in merito agli strumenti di calibrazione e taratura o per maggiori informazioni sull’applicazione specifica, non esiti a contattarci.

      • Claudio

        Come posso fare per riempirlo visto che è fuori uscito l’olio

        • Gianmario Betto

          Buongiorno, prima di tutto bisogna identificare qual è il liquido di riempimento (glicerina, miscela glicerina-acqua o olio siliconico).
          Il riempimento può essere fatto dal tappo superiore del manometro facendo attenzione a non riempirlo completamente fino al 100% della cassa, ma all’incirca al di sotto della scala.

        • Daniele

          Il mio manometro in glicerina wika da 0_300bar si è bloccato a zero,ho smontato e a Fatica si vedono i numeri,ho provato a soffiare un pochino da dietro per pulire,ho rimontato per poi funzionare qualche giorno e poi si è bloccato ancora,quindi ne sto acquistando un’altro nuovo nella mia idropulitrice…
          Secondo voi questo lo posso buttare o si può cambiare il liquido?
          È un 40mm in plastica con due viti dietro!

          • Gianmario Betto

            Buongiorno,
            visto il problema ed il campo scala di 300bar non è assolutamente consigliabile riutilizzarlo, soprattutto in termini di sicurezza.
            Per la tipologia di prodotto e fascia di prezzo anche una riparazione risulterebbe sconveniente.

    • Claudio

      E fuoriuscito l’olio dal manometro come posso fare per riempirlo

    • Rick

      Salve si può usare un manometro in glicerina per misurare la pressione della benzina

  2. Giuseppe

    Salve,
    Per pressioni che non superano i 20Bar ed una temperatura ambiente tra i -5 e i 40 °C cosa deve utilizzare, olio al silicone o glicerina?

  3. valerio

    Buona sera, ho un problema che mi si presenta spesso con i manometri in glicerina, ovvero quando stacco la pompa del pozzo i manometri non mi tornano sullo zero, anzi dopo un paio di utilizzi si sballano del tutto andando a finire anche sotto lo zero della lancetta. Non riesco a capirne il motivo, cosa può essere? grazie

    • Serena Doria

      Buongiorno, nel caso di applicazioni come le vostre, con impulsi o forti sbalzi di pressione e talvolta rapidi (anche colpi d’ariete), è necessario proteggere il movimento del manometro. Ciò è possibile tramite una vite di strozzatura integrata (opzione realizzabile solo in fase di costruzione), oppure in un secondo tempo con un accessorio esterno filettato idoneo per tutti i manometri: smorzatore d’impulsi modello 910.12

  4. Alessandro

    Buongiorno , ho un problema con un manometro a glicerina che funziona solo a temperatura ambiente . Con l’aumento del calore , da 60 a 100 gradi C. la lettura risulta zero . (circuito carburante a bassa pressione 5 psi . ) strumento 0-15 psi . Grazie .

  5. riad

    Buongiorno
    ho l’esigenza di riempire il manometro con olio certificato FDA.
    Che caratteristiche deve avere l’olio siliconico, posso utilizzare l’olio di vaselina enologico ?

  6. Michele

    Buongiorno,
    gentilmente avrei bisogno di sapere come mai la glicerina presente nel manometro diventa di colore marrone.
    Vi ringrazio.
    Buone Feste!

    • Gianmario Betto

      Buongiorno,
      Le cause più plausibili sono legate all’invecchiamento della glicerina, all’esposizione agli UV e non ultimo alle temperature del fluido di processo che accelerano il processo di invecchiamento.
      Da non escludere la possibilità che il tappo superiore sia mancante e sia entrato nella cassa un altro fluido o agenti esterni con conseguente ingiallimento della glicerina. In caso di solo invecchiamento, il manometro non perde la sua funzionalità, la glicerina può essere sostituita previa completa rimozione e pulizia della precedente glicerina.

  7. daniele franco

    Buongiorno,
    un manometro che non nasce in bagno di gliecerina può comunque essere riempito con glicerina essendo presente il tappo?
    Ci sono controindicazioni/variazioni in termini di precisione e/o affidabilità dello strumento?
    Grazie

    • Gianmario Betto

      Buongiorno,
      no, non è possibile. È possibile solo se il manometro è nell’esecuzione “predisposta per il riempimento” indicata nel testo descrittivo del prodotto.
      Se non disponesse del descrittivo, tramite il codice del nostro articolo oppure con i riferimenti del vostro ordine, il nostro servizio clienti può verificare la possibilità del riempimento.

  8. Paolo

    Buongiorno, quanto spazio devo lasciare, prima e dopo il punto di applicazione del manometro a bagno di glicerina affinché il fluido sia uniforme e la lettura corretta?
    GRAZIE

    • Gianmario Betto

      Buongiorno,
      I manometri a bagno di glicerina possono essere installati direttamente sulla presa di pressione con una temperatura del fluido ≤100°C. Se la temperatura è superiore va allontanato.
      In caso di misure di pressioni >0,6 bar la distanza non è un problema per la corretta misura , se parliamo di mbar è consigliabile sfogare l’eventuale aria nella connessione.
      In ogni caso si veda la scheda tecnica IN 00.05 (pag. 5).
      Le casse del manometro in glicerina non vengono completamente riempite perché, anche in base alla temperatura ambiente e di processo, il fluido di riempimento potrebbe espandersi di conseguenza. Per garantire uno spazio sufficiente all’espansione e prevenire fuoriuscite, la cassa è normalmente riempita all’80% – 90%.

  9. Giorgio

    Buongiorno,
    per smorzare vibrazioni e picchi di pressione è più indicato installare manometri in glicerina oppure sono sufficienti ammortizzatori (tipo a ricciolo) con semplici manometri a secco?
    Parliamo di pressioni di acquedotto, max 6 bar.
    Grazie


Invia un commento

Per inserire un commento devi esserecollegato con le tue credenziali di accesso.