• Monitoraggio temperatura
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

Monitoraggio temperatura

I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie favoriscono la sterilizzazione nell’industria alimentare

Marco Affabile | Applicazioni

Una misura di temperatura accurata e un monitoraggio affidabile in tutto l'impianto di produzione alimentare contribuiscono a creare un ambiente più igienico, impedendo la proliferazione di batteri nocivi. I sensori di temperatura per applicazioni igienico-sanitarie …

Leggi articolo

Strumenti di misura per il monitoraggio delle pompe per il trattamento delle acque reflue in termini di prestazioni, sicurezza e risparmio

Serena Doria | Applicazioni

Gli strumenti di misura monitorano e controllano le pompe utilizzate per spostare i fluidi nelle applicazioni industriali. Strumenti e sensori di alta qualità (per la misura di pressione, temperatura, portata e altro) ottimizzano la sicurezza e l'efficienza degli …

Leggi articolo

Nuova struttura di test di WIKA USA a grandezza naturale

Domenico Palumbo | Applicazioni

Anche i migliori test di laboratorio non sono in grado di riprodurre le condizioni reali e i test nei processi attivi sono talvolta inefficienti e persino impossibili. Per testare gli strumenti di misura in condizioni e configurazioni specifiche, WIKA ha costruito …

Leggi articolo

Il monitoraggio dei forni delle raffinerie durante la recessione economica

Domenico Palumbo | Know-How
Monitoraggio_forni_raffinerie

Durante l'emergenza Covid la domanda di benzina è scesa al livello più basso degli ultimi decenni e le raffinerie hanno ridotto la produzione di conseguenza. Tuttavia, i bassi volumi di produzione si traducono spesso in condizioni sfavorevoli che portano ad un …

Leggi articolo

La misura di pressione e temperatura per i compressori aria

Massimo Beatrice | Applicazioni
compressori_aria

L'aria pressurizzata alimenta un ampio assortimento di apparecchiature e consente tutta una serie di processi. Per garantire le prestazioni e la longevità dei compressori d'aria, queste unità richiedono una strumentazione affidabile che consenta il corretto …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Pt100, Pt1000 o NTC – qual è l’elemento di misura adeguato?
  • Breve storia e meccanismi di base di una centrale idrolettrica
  • Monitoraggio e manutenzione di una centrale idroelettrica

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali