• normative/omologazioni
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Inviare pagina

normative/omologazioni

Manometri in acciaio inox: il test di tenuta fa la differenza

Gianmario Betto | Know-how, Know-How
I test di tenuta sui manometri in acciaio inossidabile identificano eventuali perdite.

Una fase cruciale nella produzione dei manometri è la prova di tenuta del sistema di misura, fondamentale per garantire che il fluido di processo non fuoriesca nell’ambiente. Tuttavia, esistono differenze significative tra i metodi di prova adottati sul mercato per …

Leggi articolo

Telemetria WIKA per il monitoraggio dei serbatoi industriali

Marco Tagliabue | Applicazioni

Nel settore chimico ed energetico, il monitoraggio del livello nei serbatoi è una funzione critica che richiede misurazioni affidabili, continue e accessibili da remoto. WIKA, attraverso l'azienda Sensile Technologies - divisione del Gruppo, propone una soluzione …

Leggi articolo

Service in campo: sicurezza sul lavoro secondo lo standard ISO 45001

Serena Doria | WIKA insight

Il Service in campo di WIKA ha raggiunto un importante traguardo: la certificazione secondo la norma ISO 45001, uno standard internazionale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Questo passo contribuisce a integrare maggiormente la salute e la …

Leggi articolo

Qual è il vero significato di RoHS?

Serena Doria | Know-How
Qual è il vero significato di RoHS?

RoHS è l’acronimo di "Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances". In conformità alla direttiva RoHS dell'Unione Europea, la restrizione riguarda l'uso di tali sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo è quello di …

Leggi articolo

WIKA è certificata secondo la norma ISO 19443 per il settore nucleare ad uso civile

Serena Doria | Know-How
WIKA è certificata secondo la norma ISO 19443 per il settore nucleare ad uso civile

L'uso civile dell'energia nucleare è un mercato significativo. Per posizionarsi meglio a livello globale come partner di soluzioni in questo segmento, WIKA si è quindi certificata secondo la nuova norma sulla gestione della qualità ISO 19443:2018 per i progetti di …

Leggi articolo
Benvenuti nel blog di WIKA

Nel nostro blog in Italiano puoi trovare interessanti articoli sulle misure di pressione, temperatura, livello e portata, oltre che sui prodotti e servizi di taratura. Troverai anche interessanti approfondimenti relativi alle aziende del gruppo WIKA, viste da angolature diverse.

Articoli più letti
  • Manometri in acciaio inox: il test di tenuta fa la differenza
  • Tenuta permanente: manometri con attacco flangiato completamente saldato
  • Come scegliere la cella di carico adatta per la tua applicazione

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Protezione dei dati
  • Note legali