Fala-se de uma medição de interface quando dois líquidos diferentes em um tanque ou recipiente são medidos independentemente um do outro. Essa medição de interface é sempre útil quando os líquidos não são miscíveis entre si, como é o caso do óleo e da água, por exemplo.

Exemplo de uma medição de interface: óleo na parte superior e água na parte inferior
Na prática, a tecnologia de medição de nível baseada em flutuação é frequentemente usada para medição de interface. Dois flutuadores são ajustados às respectivas densidades dos dois líquidos. Isso resulta em uma medição de interface simples, mas muito confiável.
Uma das principais vantagens deste método de medição é que não é necessário fazer ajustes demorados no sensor de nível. Além disso, a medição de nível baseada em flutuação é fácil de instalar e praticamente livre de manutenção.
Conhecida por sua robustez: a cadeia reed.

Medição de interface com dois flutuadores e dois transmissores de cabeçote
Em aplicações com altos requisitos de choque e vibração, a cadeia reed se destacou como uma tecnologia comprovada de medição de nível. O sistema magnético dentro do flutuador aciona os contatos da cadeia, que estão localizados dentro do tubo guia em uma cadeia de medição de resistência. A conexão em série dos contatos e resistores gera um valor de resistência variável, que muda proporcionalmente ao nível. Um transmissor montado no cabeçote converte o valor da resistência medida em um sinal de saída 4 … 20mA/HART®. Dependendo da escolha do transmissor de cabeçote, outros sinais de saída, como PROFIBUS© ou FOUNDATION™ Fieldbus, também são possíveis.
Esta configuração padrão pode ser modificada com muita facilidade para permitir o monitoramento dos níveis de dois líquidos ao mesmo tempo. Em aplicações de interface, um segundo transmissor de cabeçote pode ser usado para avaliar a posição de um segundo flutuador. Isso significa que um instrumento de medição com uma cadeia reed pode monitorar dois flutuadores por meio de dois flutuadores independentes de sinal de saídas 4 … 20mA/HART®. Assim, monitorar aplicações de interface com dois flutuadores não é problema para o transmissor de nível reed.
Nota
Mais informações sobre o tema da medição de nível com flutuadores podem ser encontradas no Site da WIKA. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.