Atualmente, uma transformação está ocorrendo, com acionamentos lineares substituindo acionamentos pneumáticos e hidráulicos. Aqui, não há mais espaço para medir a pressão. No entanto, a WIKA tem outra solução: medição de força.

Os cilindros hidráulicos ou pneumáticos estão sendo cada vez mais substituídos pela tecnologia de propulsão elétrica. Para isso, no entanto, é necessário implementar a medição de força usando transdutores de força/sensores de força. A medição de força por meio de medição de pressão em uma unidade hidráulica ou pneumática não é possível. Um exemplo típico para isso são os acionamentos lineares.

Medição de força: a situação inicial

Um acionamento linear é um sistema de acionamento que leva a um movimento de translação. Os elementos da máquina ou peças do sistema são acelerados em linha reta. Faz sentido oferecer medição de força em tais acionamentos, uma vez que uma mudança transformacional está acontecendo atualmente: os elementos de acionamento acionados hidraulicamente e pneumaticamente estão sendo substituídos por uma combinação de motor elétrico e unidades de empuxo mecânicas. Esses sistemas de acionamento modernos são mantidos simples por meio de sistemas modulares, mas podem, no entanto, ser adaptados às aplicações individuais do cliente com pouco esforço. Eles também apresentam um alto nível de versatilidade. No entanto, a medição de pressão não é mais possível aqui.

Medição de força: as vantagens

Essa mudança oferece a oportunidade perfeita para medir as forças diretamente no processo. A medição de força pode ser usada com praticamente qualquer acionamento linear. Para a medição precisa das forças, não importa onde dentro do fluxo de força o transdutor de força está integrado. Isso pode ser diretamente no motor, no atuador ou no ponto de aplicação da força. A força pode ser identificada de forma confiável em qualquer ponto do fluxo de força.

Medição de força: produtos WIKA em aplicação

Os transdutores de força F2301 são adequados para medição de força em acionamentos lineares

Para a medição da força, são utilizados sensores de filme fino da produção em volume da WIKA, que são soldados nos tubos de medição dos transdutores de força. Esta é também uma das razões pelas quais a Tecsis, como especialista em medição de força dentro do grupo, é conhecida por soluções inovadoras de qualidade em metrologia e tecnologia de sensores. Com as diferentes soluções de transdutores de força, desde o padrão até os transdutores de força de tensão e compressão em miniatura, a solução ideal pode ser encontrada para cada aplicação. Isso pode envolver o controle das forças de união em prensas de fuso acionadas eletricamente ou o monitoramento da proteção contra sobrecarga em cilindros de elevação. Os braços robóticos de robôs de preensão e fixação, bem como punções, prensas e pinças de solda também podem ser medidos. Com a aplicação bem-sucedida para o projeto “Clean Sky 2” da UE, os sensores também atendem aos requisitos de segurança extremamente altos da indústria da aviação.

Nota
Nosso portfólio, nossos padrões de qualidade, nossos locais de produção: Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre o assunto de Medição de força no site da WIKA e em nosso folheto.