Na tecnologia de calibração de temperatura, existem dois métodos de calibração – a calibração comparativa (ou por comparação) e a calibração por ponto fixo. O método de calibração a ser utilizado será definido através das demandas de exatidão e do tipo de instrumento a ser calibrado. O método de calibração mais utilizado é o método comparativo.
Então, qual a diferença entre os métodos de calibração comparativos e a calibração por pontos fixos? Utilizando como exemplo a calibração de um termômetro de resistência, este artigo de blog explica ambos os métodos e, portanto, tenta transmitir ao leitor uma melhor compreensão sobre o assunto.
A calibração comparativa
Como o nome já indica, este tipo de calibração é realizado comparando um termômetro de resistência a ser calibrado com um termômetro de resistência de referência de qualidade superior. A referência de qualidade superior deve, portanto, possuir uma exatidão três ou quatro vezes maior do que o termômetro de resistência que está sendo calibrado. Ambos os instrumentos são colocados em uma fonte de temperatura homogênea. Ao inserir os instrumentos na fonte de temperatura, deve-se ter o cuidado de assegurar uma pequena distância entre eles e que as partes sensíveis à temperatura de ambos (ou seja, o sensor propriamente dito) estejam na mesma altura dentro do meio de equalização da fonte de temperatura. Como fontes de temperatura geralmente são utilizados os banhos líquidos ou os calibradores tipo bloco seco.
A calibração por ponto fixo
A calibração por ponto fixo, ao contrario da calibração comparativa, é realizada contra pontos fixos de temperatura definidos na Escala Internacional de Temperatura de 1990 (ITS-90), podendo ser pontos triplos, de fusão ou solidificação de substâncias puras. Os pontos fixos definem temperaturas em que o estado físico das substâncias se modifica. O ponto fixo mais importante da ITS-90 é o ponto triplo da água. A uma temperatura de 0,010 °C, o estado físico da água de alta pureza dentro da célula está em constante mudança entre sólido, líquido e gasoso. As proporções dos estados físicos são mantidas. Geralmente, apenas laboratórios nacionais ou laboratórios qualificados para incertezas de medição muito baixas trabalham com essas células de ponto fixo, uma vez que o investimento é alto e estas são dedicadas especificamente para esta aplicação. TRP´s (Termômetros de Resistência de Platina) altamente estáveis utilizados como instrumentos de referência em laboratórios, normalmente são calibrados usando o método de calibração por ponto fixo. O sensor de referência é inserido em uma célula de ponto fixo, que mantém a temperatura constante durante um longo período.
Exemplo: pontos fixos de -189 a 660 ºC de acordo com ITS-910:
| Ponto fixo | Temperatura |
| Ponto triplo do Argônio | -189.3442 °C |
| Ponto triplo do Mercúrio | -38.8344 °C |
| Ponto triplo da Água | 0.01 °C |
| Ponto de fusão do Gálio | 29.7646 °C |
| Ponto de solidificação do Índio | 156.5985 °C |
| Ponto de solidificação do Estanho | 231.928 °C |
| Ponto de solidificação do Zinco | 419.527 °C |
| Ponto de solidificação do Alumínio | 660.323 °C |
Nota
Para mais informações sobre nossos serviços “Calibração de temperatura” podem ser encontradas no site da WIKA.