Em muitos processos na indústria farmacêutica, é indispensável o monitoramento de nível confiável. Inúmeras soluções estão disponíveis para esta tarefa. Para controle de nível na preparação de meios de cultura, por exemplo, um fabricante de antibióticos optou pelo sistema eletrônico de medição de pressão diferencial da WIKA com dois transmissores de processo. Ele opera com alta precisão e também é insensível à temperatura ambiente.

O monitoramento de nível na indústria farmacêutica pode atuar como um indicador de qualidade

Os meios de cultura são misturados a partir de várias substâncias. A produção dessa solução nutritiva para bactérias é um estágio preliminar elementar para a produção de ingredientes ativos e medicamentos. O monitoramento de nível no processo não dá apenas à indústria farmacêutica uma indicação do nível atual no tanque. Também serve como um indicador para a proporção de mistura correta e, portanto, para a qualidade do meio de cultura.

O fabricante de antibióticos mencionado no início inicialmente usou transmissores de pressão diferencial para monitoramento de nível. Este tipo de instrumento possui duas conexões de processo para as pressões P1 e P2. Para medição de nível, é necessário cobrir a distância correspondente entre os dois pontos de medição. Isso é feito com a ajuda de capilares.

Capilares suscetíveis a temperaturas ambientes flutuantes

No entanto, tal conexão capilar é suscetível a temperaturas ambientes flutuantes, que, por sua vez, podem afetar a precisão da medição. O produtor de antibióticos também aprendeu isso sozinho. Eles instalaram transmissores de vários fabricantes, mas sem obter qualquer melhoria. Nenhum instrumento foi capaz de compensar as altas temperaturas ambientes.

Claro, existem métodos alternativos de medição. Mas por razões econômicas, a empresa farmacêutica optou pela medição de pressão diferencial para monitoramento de nível. Ele fornece a precisão necessária, enquanto o investimento é significativamente menor do que outros métodos de medição, como o radar. A vantagem de custo também se aplica ao monitoramento de nível por meio de medição eletrônica de pressão diferencial, que agora garante à empresa farmacêutica uma detecção de nível confiável.

Conexão elétrica entre instrumento primário e secundário

O sistema de medição desenvolvido pela WIKA sob a designação de modelo DPT-EL funciona com dois transmissores de processo. Eles são organizados como um instrumento primário e secundário. A conexão entre os dois consiste em um cabo de sinal. É, portanto, puramente elétrico e, consequentemente, insensível à temperatura ambiente. O instrumento primário do DPT-EL fornece energia ao instrumento secundário. O segundo transmissor também pode ser parametrizado através do seu display do transmissor primário ou da interface. A comunicação é feita através de um barramento interno.

A WIKA equipou o sistema de medição para o cliente farmacêutico com dois transmissores de processo modelo IPT-20. Por questões de higiene e segurança, os instrumentos de medição tiveram que ser conectados ao processo com um selo diafragma adequado, neste caso específico, modelo 990.22 com conexão estéril. Tal arranjo de medição fornece uma precisão de até 0,1 por cento do span.

Conclusão

Com a medição eletrônica de pressão diferencial, o monitoramento de nível na indústria farmacêutica recebe uma solução de medição altamente precisa, que pode ser aplicada de forma flexível. É particularmente adequado para medições de nível onde os instrumentos de medição de pressão diferencial com capilares atingem seus limites, ou seja, no caso de temperaturas ambientes flutuantes ou distâncias maiores para transmissão de pressão. Em casos de altas pressões estáticas versus pequenas pressões diferenciais, por outro lado, a medição de pressão diferencial convencional é recomendada.

Dois transmissores de processo (modelo IPT-2x ou CPT-2x) estão disponíveis para o sistema eletrônico de medição de pressão diferencial DPT-EL. Dependendo dos requisitos, uma combinação de ambos também é possível. Com ambos os instrumentos, um intervalo de medição específico também pode ser definido individualmente por meio da função turndown.

O sistema eletrônico de medição de pressão diferencial DPT-EL garante monitoramento de nível seguro e altamente preciso em aplicações na indústria farmacêutica. Seus transmissores de processo, em combinação com selos diafragma para aplicações estéreis, são conectados por um cabo de sinal.

 

 

 

 

 

Nota
No site da WIKA você também pode encontrar detalhes técnicos sobre o sistema DPT-EL e os transmissores de processo correspondentes modelo IPT-2x  e modelo CPT-2x. Se você tiver alguma dúvida, seu contato terá prazer em ajudá-lo.



Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.