Reference probes, dry-well calibrators, baths: temperature calibration

Os sensores de controle de temperatura de calibradores de bloco seco ou banhos de calibração podem ser usados como sensor de referência em calibrações?
Calibradores de temperatura tipo bloco seco e banhos de calibração são uma solução prática para calibrações de temperatura. Eles se aplicam tanto em campo quanto em laboratórios, pois fornecem uma fonte de temperatura estável e independente e possuem um termômetro de resistência de platina (TRP) interno.

Este TRP interno tem a função de medir a temperatura dentro do calibrador de bloco seco ou banho de calibração e exibir a temperatura atual do banho. Então vem a questão: – Você precisa de uma outra sonda de referência ou a indicação do calibrador de bloco seco ou banho seria precisa o suficiente para realizar uma calibração completa?

Os calibradores de bloco seco e banhos de calibração são adequados como referências?

Calibradores de blocos secos e banhos de calibração fornecem fontes de calor uniformes e muito estáveis para calibrações. Eles são equipados com TRPs para controlar sua temperatura. Embora esses TRPs tenham precisão suficiente para executar esta função de controle, geralmente eles não são adequados como uma referência para calibrar sondas de temperatura. Existem três razões para isso:

1. Sua precisão é geralmente a mesma de um sensor comum (conhecido como item de teste), portanto não há uma razão de incerteza exigida para uma calibração.
2. Eles são fixados em um local no calibrador de bloco seco ou banho de calibração. Se o item de teste não for colocado imediatamente ao lado do TRP (o que pode não ser uma solução possível ou prática), podem ocorrer erros adicionais devido a erros de distribuição térmica.
3. Como o TRP é fixo, geralmente é impraticável recalibrá-lo após a instalação no banho de calibração ou calibrador de bloco seco.

Qual sensor de temperatura deve ser usado como referência?

Pelas razões acima, um padrão de referência é geralmente usado em conjunto com um banho de calibração ou calibrador de bloco seco para calibrar sondas de temperatura, como TRPs e termopares. Normalmente, o padrão de temperatura possui indicação própria e separada do sensor de controle. Para minimizar a quantidade de equipamento necessária para uso em campo ou planta, muitos calibradores de bloco seco portáteis e banhos de calibração possuem uma indicação integrada para o padrão de temperatura. Normalmente indicadores de temperatura separados oferecem um maior grau de precisão nas calibrações. Em alguns banhos e calibradores de bloco seco, é possível selecionar o padrão de referência ao invés do sensor integrado de controle para controlar a temperatura do mesmo. Isso permite um controle de temperatura mais preciso, bem como um menor erro devido a distribuição térmica.

Preparação para calibrar com padrão de referência

Configure o calibrador de bloco seco ou o banho de calibração no ponto de ajuste de temperatura desejado e insira o padrão de referência e os itens de teste no fluido do banho ou na inserção do calibrador de bloco seco. Posicione o elemento sensor do padrão de referência e dos itens de teste o mais próximo possível uns dos outros. Geralmente, eles devem ser montados na mesma altura e com uma pequena distância radial um do outro. Insertos de calibrador de bloco seco podem ter vários furos, normalmente o orifício do padrão de referência no centro e um ou mais orifícios de itens de teste ao redor dele. Os banhos de calibração geralmente podem conter muitos itens de teste. Estes devem estar dispostos no tanque de forma a não obstruírem o fluxo e a circulação do fluido do banho.

Quando o calibrador de bloco seco ou o banho de calibração atingir o ponto de ajuste e se estabilizar, as temperaturas de referência e do item de teste devem ser documentadas. Em seguida, o próximo ponto de ajuste deve ser definido e o procedimento começa novamente. Ferramentas estão disponíveis para automatizar o processo de calibração, permitindo uma calibração mais rápida e um menor risco de erros de entrada de dados. Os banhos de calibração e, em menor extensão, os calibradores de bloco seco mudam a temperatura de forma relativamente lenta. Portanto, para acelerar o processo de calibração, normalmente são utilizadas várias fontes de temperatura com uma temperatura definida fixa. O TRP de referência e os itens de teste são trocados entre as fontes de temperatura. Caso um banho ou calibrador de bloco seco não cubra toda a faixa de temperatura para a calibração do item de teste, o uso de mais de uma fonte de temperatura tornará isto possível.

Observação
Consulte o site da WIKA para mais informações sobre nossos calibradores tipo bloco seco e banhos de calibração. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco, ficaremos felizes em ajudá-lo.

Veja também nosso artigo
Calibrador tipo banho ou bloco seco – qual é a escolha certa?

O vídeo a seguir também informa sobre a calibração comparativa ou calibração de ponto fixo ao calibrar sondas de temperatura:


Deixe uma resposta

Você deve entrar para escrever um comentário.