A eficiência de uma planta industrial está diretamente relacionada à execução correta de processos como a medição de nível. Essa atividade pode ser realizada de duas maneiras: a medição pontual ou contínua. Ambas, demandam instrumentos específicos para sua correta execução. No caso da medição de nível contínua, a ferramenta mais indicada é o transmissor de nível. Contudo, no momento da escolha deste equipamento algumas dúvidas podem surgir. Com objetivo de auxiliar você a entender melhor sobre como este item funciona e qual a sua relevância para o setor produtivo, preparamos este artigo com informações úteis a respeito do assunto. Acompanhe para saber mais.

Conceito de medição contínua de nível

Primeiramente, é necessário compreender em que consiste o processo de medição contínua de nível. Esse termo é usado para identificar uma versão da medição de nível, na qual a averiguação é realizada em tempo real. Neste método, o controle da substância estocada é feito de forma ininterrupta, por meio de um transmissor de nível instalado dentro do tanque de armazenamento. Esse procedimento é muito importante dentro de plantas industriais, especialmente, nas quais trabalha-se com áreas controladas ou que atingem temperaturas elevadas. Pois, com a medição de nível contínua, os operadores da planta não precisam estar em constante contato com substâncias que colocam em risco a sua saúde. Dessa maneira, evitando acidentes, diminuindo as chances de danos físicos aos trabalhadores e prejuízos materiais à empresa. E como pôde perceber, essa operação é indispensável e requer a utilização de instrumentos apropriados. Os dispositivos ideais são aqueles que melhor se adaptam aos processos, como é o caso do transmissor de nível com cadeia reed e sistema por boia magnética.

Afinal, o que seria um transmissor de nível?

Dentro do mercado de instrumentação industrial, existem as mais diversas variedades de ferramentas voltadas ao controle de nível. Contudo, nem todas elas servem ao mesmo propósito, pois cada dispositivo é produzido pensando em uma demanda específica. No caso do processo de medição de nível contínuo, o instrumento mais adequado para exercer essa função é o transmissor de nível. Esse dispositivo é usado especificamente para averiguação de fluídos em estado líquido. Podendo ser empregado em indústrias dos mais diversos segmentos, desde o setor farmacêutico até o setor de geração de energia.

Qual Transmissor de Nível escolher?

A escolha de um transmissor de nível, bem como, de outros instrumentos industriais, é uma decisão complexa, porque nestes momentos, é sempre necessário levar em consideração pontos como: segurança, efetividade e também custo-benefício. Mas, felizmente, já existem no mercado brasileiro diversas opções de transmissores de nível que podem ser empregados em processos de medição contínua. Os transmissores da WIKA funcionam de acordo com o princípio da flutuação por cadeia reed. O sistema magnético presente no flutuador do tubo, ativa a cadeia de medição de resistência, com micro contatos reed integrados, a qual corresponde a um circuito com 3 fios, como um potenciômetro. A partir disso, é gerada uma tensão proporcional ao nível de enchimento do tanque. Esta tensão pode ser convertida em um sinal de saída analógico 4 a 20 mA ou, inclusive, HART®. Os modelos FLR foram desenvolvidos, especialmente, para serem utilizados em meios líquidos, atendendo as necessidades dos mais variados segmentos industriais. Além da versatilidade, os transmissores de nível da WIKA possuem fácil manuseio e, também, requerem pouca manutenção. Outro benefício desse dispositivo é que ele apresenta uma ampla variedade de conexões elétricas e de processo, propondo um melhor ajuste à medição e instalação.

As várias versões de um transmissor de nível

Qualquer tipo de instrumentação precisa levar em consideração as condições de uso existentes, já que nem sempre teremos aplicações em novos projetos. Na maioria dos casos são aplicados na troca de equipamentos que já estão em execução na planta. Por isso, é preciso entender se o produto é customizável, se apresenta mais de uma versão, se pode ser utilizada em conjunto com outros tipos de instrumentação. Acompanhe exemplos de versões que de uma mesma linha de produtos, o transmissor de nível com contatos reed:

  • Transmissor de nível, versão padrão com caixa de conexão Modelos FLR-SA, FLR-SB: ;
  • Transmissor de nível, versão revestida em ECTFE com caixa de conexão Modelos FLR-SA, FLR-SB;
  • Transmissor de nível, versão padrão com conexão por cabo ou plug Modelos FLR-SE, FLR-SF;
  • Transmissor de nível, série em plástico com caixa de conexão Modelos FLR-PA, FLR-PB;
  • Transmissor de nível, versão para área classificada, Ex i, intrinsecamente seguro Modelos FLR-SAI, FLR-SBI (NMG 125).

O que muda de um modelo a outro é: pressão máxima de operação, certificações de área classificada, material das partes em contato com o processo, faixa de temperatura, tipo de boia utilizada, etc. Claro que esses são exemplos pontuais, sendo possível fazer a especificação de soluções ainda mais adequadas ao processo. Portanto, o ideal é entrar em contato com um especialista, levando outras necessidades ou desafios enfrentados, sejam relacionados aos processos ou mesmo à manutenção. Caso queira saber mais sobre os modelos citados acima, acesse a Folha de Dados da Linha de Transmissores de Nível disponível no site. Basta clicar aqui ou ainda procure por um contato de vendas mais próximo de você.

Segmentos e aplicação

São as especificações que determinam onde e como um transmissor de nível poderá ser aplicado. Ou seja, em quais tipos de segmento a solução melhor se encaixa e vai ser capaz de atender com eficiência as demandas de operação. Ao trabalhar com versões adaptáveis, essa gama de usos se entende e abrange muito mais setores. Por exemplo, a Linha de Transmissores de Nível FLR trabalha com produtos que são aplicáveis às indústrias:

  • Química e Petroquímica;
  • De Óleo e Gás;
  • Food e Pharma;
  • De Sistemas de Tratamento de Água;
  • De Energia.

Isso acontece devido à possibilidade de adaptação da solução à realidade do chão de fábrica. Já que, ao trabalhar com materiais que servem para variados tipos de operação, um mesmo modelo de instrumento é capaz de medir líquidos de densidade, pressão e temperatura diferentes. Além de possibilitar maior variedade em: tipo de conexão ao processo, ponto de atuação, faixa de medição, sinais de saída, etc.

Transmissor de Nível com contatos reed

Os processos de medição necessitam de equipamentos eficientes e que entreguem qualidade, confiabilidade e segurança. Além de, claro, apresentarem um bom custo-benefício. Acesse o site para conhecer outras soluções. Além da linha de transmissores de nível, existe uma gama de produtos como: chaves de nível, indicadores, visores e mais. Clique aqui para saber mais ou acesse o nosso blog para ter à mão outros artigos relacionados à área.