• Termorresistência
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Enviar endereço da página

Termorresistência

O valor do monitoramento da temperatura ambiente em plantas industriais

Antonio Saboya | Geral, Produtos, Temperatura

Pessoas, máquinas e produtos são melhores se forem mantidos dentro de uma determinada faixa de temperatura. Muito calor é especialmente uma preocupação para equipamentos e produtos perecíveis. É por isso que o monitoramento da temperatura ambiente deve estar no …

Leia mais

A importância da medição de temperatura na “Dipleg” das unidades FCC

Antonio Saboya | Geral, Produtos, Temperatura

As unidades da FCC são as "fábricas de dinheiro" das refinarias de gasolina. A pressão é para que os operadores evitem atrasos na inicialização e mantenham as unidades funcionando. A medição e o monitoramento precisos da temperatura do divisor garantem as …

Leia mais

Soluções de Instrumentação para Compressores de Hidrogênio

Juliana Ávila | Aplicações, Geral, Know-how, Pressão, Produtos, Temperatura

Todos os tipos de compressores de hidrogênio, dos compressores de pistão até compressores centrífugos (turbo), precisam de instrumentos de pressão e temperatura compatíveis com hidrogênio, com aprovações para áreas perigosas e outros recursos de segurança.  …

Leia mais

Instrumentos para medição de temperatura: Como escolher o certo? (parte 2)

Ismael Duarte | Know-how
Thoughtful young businessman in suit standing near concrete wall with question marks drawn on it.

A parte 1 desta série abordou três dos sete fatores a serem considerados ao escolher uma termorresistência ou um termopar correto para um ponto de medição em um processo. Aqui estão os quatro fatores restantes. Como o processo interno, as condições …

Leia mais

Cabo de isolação mineral – Um componente chave para a construção de termoelementos

Ismael Duarte | Know-how
Mineral-insulated cables

O cabo de isolação mineral consiste de uma bainha metálica e de condutores internos isolados entre si por um material cerâmico. Esta cerâmica é formada pelo pó de alguns tipos de óxidos (normalmente o mais utilizado é o MgO) com uma pureza de > 99.0%, que …

Leia mais
Bem-vindo ao WIKA blog

Em nosso blog em português você encontrará muitos artigos interessantes sobre medição de pressão, temperatura, nível e vazão, além da tecnologia de teste e calibração. Descubra ainda mais sobre o mundo do grupo de empresas WIKA - visto de vários ângulos.

Artigos mais lidos
  • Por que toda empresa precisa ter um Propósito?
  • Elementos primários de vazão – Placas de Orifício
  • Sensor de nível tipo reed: Definindo a faixa de medição com flexibilidade

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Política de privacidade
  • Informações legais