Durchflussmenge wird von Mann mit gelbem Sicherheitshelm und Tablet in Anlage berechnet.

Täglich fließen Millionen Kubikmeter an Flüssigkeiten oder Gasen durch die Leitungen industrieller Prozesse. Um diese korrekt transportieren, richtig steuern und überwachen zu können, muss zuvor die Durchflussmenge berechnet werden.

Die Durchflussmenge, auch Volumenstrom genannt, ist eine physikalische Größe. Sie definiert, wie viel Volumen eines Mediums innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit
durch einen Querschnitt geleitet wird.

Wie lässt sich die Durchflussmenge berechnen?

Die Durchflussmenge bzw. der Volumenstrom eines Mediums ermittelt sich mit Hilfe des Durchflussgesetzes. Voraussetzung dafür ist, dass die Fließgeschwindigkeit des Mediums (v) und die Querschnittsfläche des Rohres (A) bekannt sind. Die Formel für den Volumenstrom (q) lautet: 

Volumenstrom
= Querschnittsfläche des Rohres * (mittlere) Strömungsgeschwindigkeit (
q = A * v)

Welche Faktoren beeinflussen die Durchflussmenge?

Die richtige Wahl der Messtechnik ist vom Anwendungsfall und dem Prozessmedium abhängig. Die Temperatur, der Prozessdruck sowie die Viskosität des Mediums spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Welche Möglichkeiten gibt es, die Durchflussmenge zu überwachen?

Mit Hilfe von Durchflussschaltern, auch Strömungswächter genannt, kann der Durchfluss von gasförmigen oder flüssigen Medien überwacht werden. Mechanische Durchflussschalter, welche mit einem Paddel arbeiten, erfassen dabei allerdings nicht die Durchflussmenge. Sie detektieren lediglich, ob ein Durchfluss vorhanden ist oder nicht. Elektronische Durchflussschalter nutzen hingegen die Abkühlung eines beheizten Elementes zur Messung der lokalen Strömungsgeschwindigkeit einer Flüssigkeit in einer Rohrleitung. Die Berechnung der Durchflussmenge ist somit bei bekannten Strömungsverhältnissen und Rohrquerschnitten möglich.

Neben den Strömungswächtern hat WIKA außerdem primäre Durchflusselemente im Sortiment. Mit diesen werden die exakten Durchflusswerte von Flüssigkeiten und Gasen gemessen. Schließlich besteht die Möglichkeit, mit WIKA-Volumenstromsensoren den Totaldruck, den statischen Druck sowie die durchschnittliche Luftgeschwindigkeit in der Luft- und Klimatechnik zu messen. 

Hinweis
Eine Auswahl unserer Produkte sowie weitere technische Informationen zu Durchflussschaltern, primären Durchflusselementen, Ultraschall-Durchflussmessern, elektromagnetischen Durchflussmessern und Volumenstromsensoren erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Druckmittler für eine stabile Durchflussmessung in der Tiefsee
Wie funktioniert ein kalorimetrischer Strömungsschalter?
Ökonomische Überwachung von Strömungen mit Hilfe eines kalorimetrischen Strömungsschalters
Drucküberwachung in UHT-Anlage ohne Kontaminationsrisiko



Kommentar verfassen