Anwendungen

Hydraulikaggregat: Sicher durch zuverlässige Messtechnik

Jürgen Arndt | Anwendungen
Fahrgeschäfte

Bei fast allen Fahrgeschäften arbeitet ein Hydraulikaggregat, irgendwo verborgen hinter der schönen Fassade. Dieses Aggregat ist nicht nur für den Antrieb zuständig, es garantiert auch die Sicherheit der Attraktion. Beim Besuch eines Jahrmarktes möchte man …

Weiterlesen

Ankerkraftmessung – eine Disziplin die Erfahrung erfordert

Matthias Winkel | Anwendungen, Know-how, Kraft
Tunnelbohrung (Foto AlpTransit)

Etwas weniger beleuchtet als die klassischen Felder der Kraftmesstechnik, aber nicht weniger wichtig, ist die Kraftmessung im Bereich der Geotechnologie. Hier kommt es in hohem Maße auf Know-how und Erfahrung an. Unter dem Begriff Geotechnologie versammeln …

Weiterlesen

Kraftmessung in Linearantrieben

Markus Heidl | Anwendungen, Kraft
Schraube-Welle-Ersatzteil einer CNC-Maschine

Derzeit vollzieht sich ein Wandel von pneumatischen und hydraulischen Antrieben hin zu Linearantrieben. Dort kann kein Druck mehr gemessen werden. Doch WIKA hat eine andere Lösung: Kraftmessung. Hydraulische oder pneumatische Zylinder werden immer häufiger durch …

Weiterlesen

Trinkwassereignung von Messgeräten

Torsten Püschel | Anwendungen, Know-how
Manometer mit Wasserglas

Im Zusammenhang mit der Trinkwassereignung von Messgeräten tauchen vermehrt die Begriffe Trinkwasserverordnung, UBA-Positivliste, 4MS-List, Metall-Bewertungsgrundlage auf. Dieser Beitrag soll bezüglich der Eignung von metallischen Werkstoffen etwas Licht ins Dunkel …

Weiterlesen

Messgeräte für Blockheizkraftwerke (BHKW)

Gerhard Renz | Anwendungen
Freigestellte Illustration eines Blockheizkraftwerks - BHKW

Das Angebot an Blockheizkraftwerken (BHKW) ist sehr groß, ebenso die hohe Varianz an unterschiedlichen Anlagentypen.   Die Unterscheidung erfolgt zum einen durch die erzeugte Strom/Wärmeleistung und zum anderen durch den verwendeten Energieträger. Für alle BHKW …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise