Anwendungen

Biokraftstoffe: Präzises Temperaturprofil zur Herstellung

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Biokraftstoffe haben einen zunehmenden Anteil am Energiemix.

Erneuerbar statt fossil: Biokraftstoffe tragen wesentlich zum Klimaschutz und darüber hinaus zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. Ihre Gewinnung in Reaktoren, zum Beispiel aus Altspeiseöl, vollzieht sich bei Temperaturen bis zu 450 °C. Deren Überwachung …

Weiterlesen

IIoT im Weinberg optimiert den Frostschutz

Thomas Hasenöhrl | Anwendungen, Temperatur
Eine IIoT-Lösung im Weinberg optimiert den Frostschutz für die Rebstöcke.

Der Klimawandel setzt dem Weinbau merklich zu. Unvorhergesehene Wetterereignisse wie Spätfrost oder Starkregen können massive Ernteverluste verursachen. Das gilt ebenso für anhaltende Trockenheit und Feuchtigkeit. In der modernen Betriebspraxis spielt deswegen die …

Weiterlesen

Mit Stufen-Thermoelement zu nachhaltigem Flugkraftstoff

Jing Lyu | Anwendungen, Temperatur
Ein Rohrbündelreaktor ist eine entscheidende Station bei der Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff. Die Temperaturüberwachung dort erfolgt per Stufen-Thermoelement.

Müll ist wertvoll. Aus sogenannten festen Siedlungsabfällen wie Verpackungen, Papier oder Lebensmittel lässt sich beispielsweise Treibstoff für Flugzeuge gewinnen. Während des Herstellungsprozesses erfordert die Kontrolle exothermischer Reaktionen eine …

Weiterlesen

New Food: Biomassefermentation birgt komplexe Messaufgaben

Jing Lyu | Anwendungen
New Food lässt sich über Biomassefermentation effizient produzieren.

Im Jahr 2050 werden nach UN-Prognosen zehn Milliarden Menschen auf der Erde leben. Die Lebensmittelindustrie muss neue Wege beschreiten, um die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung nachhaltig sicherzustellen. Einer davon ist New Food. Dabei handelt es sich um …

Weiterlesen

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine Herausforderung

Jing Lyu | Anwendungen, Druck
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Dazu bedarf es eines speziell ausgelegten Druckmittlers. WIKA hat mit Typ 990.45 ein solches Gerät im Portfolio und erhielt deswegen den Zuschlag des Betreibers einer Erdöl-Raffinerie. Dieser …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Die Durchflussmenge richtig berechnen
  • Zertifizierung für Brandschutz-Anwendungen
  • Wasserstoff und Drucksensoren: Was ist zu beachten?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise