Filterüberwachung mit Differenzdruckmanometern

Die Filterüberwachung ist eine Kernaufgabe von Differenzdruckmanometern: Der Differenzdruck steigt, sobald sich der Filter zusetzt. Damit signalisieren die Messgeräte, wann der Filter zu reinigen oder auszutauschen ist. Die Effizienz einer solchen Lösung lässt sich am Beispiel von WIKA-Manometern der Reihe DELTA-line bei der Wasseraufbereitung verdeutlichen.

Mit Mikroschalter und Betriebsanzeige: Das WIKA- Differenzdruckmanometer Typ DPGS40 ermöglicht eine sichere Filterüberwachung.

In der Wasserwirtschaft ist die Umkehrosmose ein weit verbreitetes Verfahren, um Wasser von unerwünschten Substanzen zu trennen. Dabei arbeiten die entsprechenden Filteranlagen mit halbdurchlässigen Membranen.

Zur Filterüberwachung setzt ein internationaler Lösungsanbieter für die Aufbereitung von Trink-, Brauch- und Abwasser in seinen Anlagen in Deutschland WIKA-Differenzdruckmanometer vom Typ DPGS40 ein. Das Gerät misst den Druck auf beiden Seiten der Membran.

Rechtzeitiger Eingriff am Filter

Neben der Vor-Ort-Anzeige des Differenzdrucks verfügt das Manometer über einen integrierten Mikroschalter. Dieser sendet bei Erreichen eines definierten Grenzwerts ein Warnsignal an die Leitstelle. Somit kann der Betreiber die rechtzeitige Reinigung oder Erneuerung des Filters veranlassen. Die Filterüberwachung funktioniert wegen des mechanischen Messprinzips auch bei Stromausfall zuverlässig.

Kontinuierliche Überwachung

Das zeitnahe Eingreifen am Filter ist aus zwei Gründen notwendig. Erstens: Es beugt möglichen Verunreinigungen des Wassers vor. Zweitens: Der Betreiber spart mit Hilfe einer kontinuierlichen Filterüberwachung Energie. Denn je verschmutzter ein Filter ist, umso stärker muss die Pumpe für den erwünschten Medienfluss arbeiten.

Integrierte Betriebsdruckanzeige

Der Kunde wählte das DELTA-line-Manometer zur Filterüberwachung noch aus einem weiteren Grund: wegen der integrierten Betriebsdruckanzeige. Diese Information ist dem Anlagenbetreiber wichtig, da sie einen Rückschluss auf die jeweilige Pumpleistung ermöglicht. Um die Angabe zu erhalten, hätte er ohne die Zwei-in-eins-Lösung eine zusätzliche Messstelle einrichten müssen.

Weitere Messaufgaben

Neben der Filterüberwachung eignen sich die Differenzdruckmanometer der DELTA-line-Serie für Aufgaben in der Füllstands- und Durchflussmessung. In unterschiedlicher Ausführung decken sie dabei eine Vielzahl an Applikationen ab. DPGx-Geräte sind unter anderem mit analogem Signalausgang und bis zu zwei Mikroschaltern lieferbar. Alle haben eine ATEX-Zulassung. Außerdem gibt es eine Variante mit SIL-Zertifikat sowie DNV-GL-Zulassung für Schiffsapplikationen.

Hinweis
Eine Übersicht zu allen Geräten der Reihe DELTA-line finden Sie in unserem Flyer. Weitere technische Informationen zu den Produkten erhalten Sie in den Produktlinien Manometer und Kontaktmanometer auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
Filterüberwachung: entscheidender Baustein für energieeffizienten Betrieb



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.