In Kesselanlagen ist der Tank-Füllstand ein entscheidender Parameter.

Der Füllstand im Speisetank von industriellen Kesselanlagen ist ein entscheidender Prozessparameter, um eine reibungslose Energieversorgung mit Dampf oder Heißwasser sicherzustellen. Für dessen Messung setzt ein Hersteller solcher Anlagen das Differenzdruckmanometer Typ DPGT40 aus der Produktfamilie DELTA-line von WIKA ein.

Das Messgerät hat sich bewährt. Sein Reihenname „DELTA-trans“ („trans“ steht dabei für Transmitter mit dem Normsignal 4 … 20 mA) weist darauf hin, warum der Kunde sich für diese Lösungen entschieden hat. Das Differenzdruckmanometer verfügt sowohl über eine Vor-Ort-Anzeige als auch über ein 4 … 20 mA-Ausgangssignal, das ins Kontrollsystem der Kesselanlage übermittelt wird. Das heißt: Sollte einmal der Strom ausfallen, erhalten die Betreiber der Kesselanlagen weiterhin eine präzise Information über den Füllstand im Tank.

Füllstand in Kesselanlagen wird über Min/Max-Wert kontrolliert

Das DPGT40 verfügt über ein Ausgangssignal und eine Vor-Ort-Anzeige.

Das Differenzdruckmanometer Typ DPGT40 mit Ausgangssignal misst den Füllstand im Speisetank von industriellen Kesselanlagen.

Die Niveauüberwachung erfolgt über die Grenzstandserfassung. Erreicht der Wasserlevel im Tank den definierten Minimalwert, setzt das Kontrollsystem automatisch das Auffüllen in Gang. Am oberen Limit des Füllstands schaltet das System die Pumpen wieder ab.

Die hybride Messlösung war allerdings nicht der einzige Grund, der für das WIKA-Produkt sprach. Der Kunde entschied sich auch für das Gerät wegen der ausgeprägten Robustheit des DPGT40. Das Differenzdruckmanometer verfügt über ein stabiles Gehäuse aus Aluminium sowie über eine bruchsichere Sichtscheibe. Die Konstruktion dient in erster Linie dazu, rauen Prozessbedingungen dauerhaft widerstehen zu können. 

DPGT40 optional auch mit integrierter Betriebsdruckanzeige

Das Differenzdruckmanometer DPGT40 arbeitet bei der Niveauüberwachung im Speisetank mit einem Messbereich von 0 … 160 mbar. Es ist außerdem mit weiteren Messbereichen bis hin zu 0 … 10 bar erhältlich. Das flexibel einsetzbare Gerät gibt es optional in einer Ausführung mit integrierter Betriebsdruckanzeige, die dem Anwender eine zusätzliche Messstelle erspart.

Hinweis
Weitere technische Informationen zu dem Differenzdruckmanometer DPGT40 (DELTA-trans) erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Dort finden Sie zudem einen Flyer über die gesamte Produktfamilie DELTA-line. Einen Überblick über weitere WIKA-Messlösungen für industrielle Kesselanlagen finden Sie in der entsprechenden Broschüre. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie zudem unsere Beiträge



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.