IP-Schutzart bei Drucksensoren

IP-Schutzarten Drucksensoren

Eine recht häufige Ausfallursache von Drucksensoren im Feld ist ein Defekt durch das Eindringen von Feuchtigkeit ins Gerät. In den meisten Fällen ist das auf eine für die Applikation unzureichende IP-Schutzart zurückzuführen. Doch wodurch wird eigentlich die …

Weiterlesen

Spezifikation von Drucksensoren

Erklärbild eines WIKA Drucksensor

Wie ist eigentlich ein Drucksensor spezifiziert? Wer selten oder nie Drucksensoren braucht, der wird sich diese Frage bestimmt stellen, wenn er vor der Aufgabe steht einen Drucksensor zu bestellen oder anzufragen. Welche Angaben sind also erforderlich, um einen …

Weiterlesen

Drucksensorprinzipien im Vergleich

Tabelle zum Vergleich der Sensorprinzipien

Das ideale Sensorprinzip gibt es nicht. Eine besonders große Verbreitung und Bedeutung aufgrund ihrer Zuverlässigkeit haben vor allem die resistiven Sensorprinzipien gewonnen. WIKA hat für die elektronische Druckmesstechnik Metall-Dünnfilm- und piezoresistive …

Weiterlesen

Füllstandsmessung in Grundwasser

Bild Füllstandsmessung in Grundwasser

Die Trinkwasser-Gewinnung aus Grundwasser steht in vielen Ländern an erster Stelle. Einen Anteil von rund 70 Prozent an der Wasserversorgung bildet dieses Verfahren bei uns hier in Deutschland. Das aus Tiefen von mehreren hundert Metern unter der Erdoberfläche …

Weiterlesen