Bestimmt haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum es weltweit so viele verschiedene Druckeinheiten gibt: wann werden diese verwendet bzw. wo kommen welche Einheiten am häufigsten vor? Diese Fragen lassen sich ganz einfach beantworten: Einheit …
Drucksensor Know-how
Kabeldosen und Winkelstecker bei M12x1: Lieferumfang oder Zubehör?
Michèle BeyerOft werden wir gefragt, ob bei Geräten mit M12x1 Buchse auch der zugehörige Gegenstecker (auch Kabeldose oder Winkelstecker zum Rundsteckverbinder M12x1 genannt) im Lieferumfang unserer Drucksensoren enthalten ist. Die Antwort lautet klar: Nein. Anders als …
Wie sind MTTF und MTBF definiert und worin liegt der Unterschied?
Anna GriesDie beiden Definitionen von MTTF und MTBF unterscheiden sich nur sehr geringfügig. Ausgeschrieben bedeuten die beiden Akronyme: "Mean Time To Failure" (MTTF) – die mittlere Zeit bis zum Ausfall, d. h. das Bauteil bzw. das Gerät wird nach einem …
Maximaler Druck bei G1/8 und 1/8 NPT
Michèle BeyerWarum werden bei Drucksensoren die Gewinde G1/8 und 1/8 NPT nur bis zu einem Nenndruckbereich von 400 bar angeboten? Woher kommt diese Grenze? Die Erklärung ist im Grunde ganz einfach: Ab einer bestimmten Grenze sind die Gewindeflanken nicht mehr "stark" genug, um …
Winkelstecker Form A undicht / Verlust der IP Schutzart
Michèle BeyerWas ist beim Konfektionieren vom Winkelstecker EN 175301-803 A zu beachten, damit die IP Schutzart erhalten bleibt, also Stecker und Gerät auch wirklich dicht sind? Leider kann man bei der Verwendung vom Winkelstecker EN 175301-803 A (besser bekannt als …