Hallo zusammen,
heute möchte ich euch den Ausbildungsberuf „Fertigungsmechaniker/-in“ vorstellen. Hierfür habe ich mich an Janik, einen Fertigungsmechaniker aus dem 3. Lehrjahr, gewandt. Was er über die Ausbildung zu berichten hat, könnt Ihr hier lesen:

Während der Ausbildung erlernt Ihr als Fertigungsmechaniker Fähigkeiten zur Montage von Bauteilen zu Baugruppen sowie Baugruppen zu Maschinen oder Gesamtprodukten. Zudem werdet Ihr in die Planung, Überwachung und Optimierung von Montage- und Demontageprozessen eingeführt. Ihr erlernt auch die Einrichtung und Wartung von Maschinen und technischen Systemen, sowie die Durchführung von qualitätssichernden Maßnahmen.

Im Laufe der Ausbildung durchlauft Ihr neben der Ausbildungswerkstatt, wo ihr Grundwissen zur Metallverarbeitung vermittelt bekommt, verschiedene Fertigungsbereiche, bei denen Ihr in der Produktion von WIKA-Produkten eingesetzt werdet. Zusätzlich arbeitet Ihr auch in Prüflaboren und dem Betriebsmittelbau mit. Das Durchlaufen der verschiedenen Bereiche macht die Ausbildung bei WIKA sehr abwechslungsreich und interessant.

Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt im Regelfall 3 Jahre. Abhängig von Faktoren, wie zum Beispiel der schulischen Vorbildung bzw. eurem Notendurchschnitt in der Berufsschule, ist es möglich die Ausbildung auf 2,5 Jahre zu verkürzen. Dafür müssen die IHK und der Ausbildungsbetrieb zustimmen.

Voraussetzung für diesen Beruf ist mindestens der qualifizierte Hauptschulabschluss. Zudem sollte man technisches Interesse, räumliches Vorstellungsvermögen und handwerkliches Geschick besitzen, sowie eine exakte Arbeitsweise haben.

In der Ausbildung als Fertigungsmechaniker habt Ihr Blockunterricht. Im ersten Lehrjahr in der Berufsschule in Obernburg (sechs Wochen Betrieb / zwei Wochen Schule) und in den folgenden Lehrjahren in der Berufsschule in Aschaffenburg (vier Wochen Betrieb / eine Woche Berufsschule).

Ich hoffe, ich konnte euch einen groben Einblick in den Ausbildungsberuf des Fertigungsmechanikers ermöglichen. Habt ihr Interesse an diesem Ausbildungsberuf und noch weitere Fragen? Dann hinterlasst und einfach einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail: [email protected].

Viele Grüße
Janik und Carlo

 

Übrigens: weitere Infos zur Ausbildung bei WIKA erhaltet Ihr auf unserer Webseite



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.