Freisprechungsfeier Azubis: Winter 2022/2023

Hallo zusammen,
a
m 10. März 2023 hatten vier Industriekaufleute, zwei Mechatroniker und zwei Industriemechaniker ihre Freisprechungsfeier. Diese bildete für sie den Abschluss ihrer Ausbildungszeit und zugleich den Beginn ihrer weiteren beruflichen Laufbahn. Wie die Feier und der Tag so verlaufen sind, erfahrt Ihr im folgenden Bericht.

Freisprechungsfeier bei WIKA

Die Freisprechungsfeier begann um 12 Uhr im Besprechungszimmer der Geschäftsleitung. Der erste Tagespunkt war eine Rede von Herrn Alexander Wiegand, in der er betonte, dass eine Ausbildung ein Meilenstein im Berufsleben sei, auf den man immer aufbauen könne. Außerdem erwähnte er, dass die Auszubildenden trotz Corona das Beste aus der Situation gemacht haben.

Anschließend hielt Elias (ehemaliger Auszubildender) eine kurze Rede, in der er sich sowohl bei Herrn Wiegand, als auch bei den Ausbildern im Namen aller Absolventen*innen für die zurückliegende Ausbildungszeit bedankte. Auch sprach er einen Dank für die Möglichkeit eine Ausbildung zu durchlaufen, die jahrelange Unterstützung und die zahlreichen Zusatzprogramme, wie beispielsweise, das Gesundheitsprogramm sowie WIKA-Live aus. Danach übergaben die Ausgelernten Herrn Wiegand ein kleines Präsent. Zum Abschluss der Feier überreichte dieser wiederum den Absolventen ihre Zeugnisse. Um diesen besonderen Tag festzuhalten, wurden anschließend im Marktplatz Erinnerungsfotos gemacht.

Mittagessen im Casino

Abgerundet wurde die Freisprechungsfeier im WIKA-Casino mit einem leckeren Drei-Gänge-Menü. Dieses bestand aus einem Salat mit gebeiztem Lachs zur Vorspeise, als Hauptgang stand Schweinelende, Rumpsteak mit Pommes und Ofengemüse auf dem Speiseplan. Als Nachspeise gab es Crème Brûlée mit Cassis-Kompott. Danach reflektierten die Absolventen*innen bis ca. 15 Uhr die Highlights der Ausbildung in lockeren Gesprächen und nettem Beisammensein.

Die ehemaligen Auszubildenden beginnen nun einen neuen Abschnitt in Ihrer beruflichen Laufbahn und sind gespannt, was sie in Zukunft bei WIKA alles erwartet. Hiermit wünsche ich allen Absolventen – sowohl auf ihrem privaten als auch auf dem beruflichen Weg – viel Glück und Erfolg.

Viele Grüße
Sophia

Übrigens: weitere Infos zur Ausbildung bei WIKA erhaltet Ihr auf unserer Webseite.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.