Auslandsaufenthalt in China - Praxisphase

你好 und Hallo zusammen,
mein Name ist Mika Wissel. Ich studiere Elektro- und Informationstechnik an der TH Aschaffenburg. Während meiner letzten Praxisphase hatte ich die Gelegenheit, einen siebenwöchigen Auslandsaufenthalt bei WIKA Suzhou zu machen. Nun möchte ich Euch von meinen einzigartigen Erfahrungen in China berichten:

WIKA Suzhou

Erste Eindrücke

Mit großer Vorfreude, aber auch etwas Aufregung, fieberte ich erwartungsvoll meiner ersten Reise nach Asien entgegen. Anfang August 2024 war es dann endlich so weit: Bei sommerlichen 40°C landete ich auf dem Flughafen in Shanghai. Von dort ging es mit dem Taxi direkt zur WIKA-Niederlassung nach Suzhou. Hier wurde ich sehr freundlich von meinen neuen Kolleginnen und Kollegen empfangen und bekam einen ersten Überblick über die Gegebenheiten am Standort.

Mein Projektthema

Meine Aufgabe bestand darin, im Kalibrierlabor für Druck, eine neue Kalibriersoftware zur automatischen Erstellung von Kalibrierzeugnissen einzuführen. Obwohl die Kommunikation auf Englisch teilweise eine Herausforderung darstellte, konnte das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. So haben mich meine Arbeitskolleginnen und -kollegen sowohl im Projekt als auch in der Freizeit immer freundlich unterstützt und mir begeistert über das Leben in ihrem Land berichtet.

 

Shanghai

Auslandsaufenthalt in China

Freizeitaktivitäten in China

Neben der Arbeit hatte ich abends die Möglichkeit, mit dem WIKA-eigenen Fußballteam an Spielen teilzunehmen und gegen andere Firmen anzutreten. Ein besonderes Highlight war hier die Kulisse der auf den Dächern befindlichen Sportplätze. Durch die Essenseinladung einer Arbeitskollegin zu sich nach Hause erhielt ich einen guten Einblick in das chinesische Familienleben. Dort bekam ich sogar einen kleinen Kochkurs.

Von anderen Mitarbeitenden der Niederlassung erhielt ich viele wertvolle Tipps für meine Besichtigungstouren. So nutzte ich die Zeit an den Wochenenden, um einige der bekanntesten Städte Chinas, wie beispielsweise Shanghai, Hangzhou, Peking und Xi‘an zu besichtigen. Durch die pünktlichen und schnellen Zugverbindungen stellten auch die großen Distanzen im Land keine Schwierigkeiten dar. Besonders beeindruckten mich dabei der Shanghai Tower, die Chinesische Mauer und der heilige Berg Huashan. Diesen bestieg ich zusammen mit meinen neuen chinesischen Freunden. Generell wurde ich von den Einheimischen im ganzen Land immer sehr offen und freundlich aufgenommen und auch gerne als „Selfieobjekt“ genutzt.

Fazit – Auslandsaufenthalt China

Für mich persönlich war der Auslandsaufenthalt bei WIKA Suzhou eine wirklich tolle Erfahrung. Ich habe viele sehr nette Menschen kennengelernt. Außerdem kann ich erfolgreich auf mein Projekt zurückblicken und habe China zudem von einer facettenreichen und positiven Seite kennengelernt. Für mich als Liebhaber der asiatischen Küche waren auch die vielen unterschiedlichen Restaurants ein echtes Highlight, obwohl ich mich oft mit Händen und Füßen verständigen musste. Schlussendlich habe ich mich in den sieben Wochen in China persönlich und natürlich kommunikativ im Englischen extrem weiterentwickeln können. 谢谢 und vielen Dank für diese tolle Zeit! Besonders bedanken möchte ich mich bei allen, die meinen Auslandsaufenthalt ermöglicht und allen, die mich dort so herzlich empfangen und begleitet haben.

Viele Grüße                                                                                                                                                                  Mika

Übrigens: Weitere Infos zum Studium bei WIKA erhaltet Ihr auf unserer Webseite.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.