WIKA-Sommercamp 2021

Endlich wieder WIKA-Sommercamp! Nachdem die Ferienspiele im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen mussten, freuten sich Kinder und Eltern, dass der Sommer auch jenseits von Urlaubsfreuden wieder etwas zu bieten hatte.

Fast 100 Kinder nahmen am WIKA-Sommercamp in der Dr.-Konrad-Wiegand-Grund- und Mittelschule teil. Dieses Angebot galt während der gesamten bayerischen Sommerferien und wurde von pädagogischem Fachpersonal betreut. Pandemiebedingt waren die Eltern durchaus vorsichtig. Sie ließen sich allerdings vom Konzept – sofern sie es noch nicht kannten – schnell überzeugen. Die Gruppen der „Großen“ zwischen sieben und dreizehn Jahren und der „Kleinen“ zwischen drei und sechs Jahren kamen nur draußen zusammen. Drinnen waren sie getrennt. Die Großen sowie die Betreuungskräfte und Azubis trugen Masken. Zwei wöchentliche Tests waren für die Großen sowie für sämtliche Betreuer obligatorisch.

Bunter Mix an Aktivitäten im WIKA-Sommercamp

Jeder Tag verlief dank des bunten Programms anders, jeder war spannend. Es gab Bastelangebote und fantasievolle Aktionen von Klingenberger Künstlern für die Kinder. Aber auch der Besuch der Eisdiele war natürlich ein Highlight. Mit dem Bus ging es in den Naturerlebnisgarten Kleinostheim sowie ins Erlebniszentrum Spessart. Dort durften die Kinder Esel führen. Die Azubis liefen am Techniktag zur Hochform auf. Sie zeigten den Kindern die Faszination, die beim Schrauben, Sägen, Messen und Stecken entstehen kann. Die Kinder hatten viel Spaß im WIKA-Sommercamp. Sie probierten sich aus, lernten eine Menge und die Eltern wussten ihren Nachwuchs bestens untergebracht.

Im Folgenden haben wir Shirin (Auszubildende Elektronikerin für Geräte und Systeme) aus dem 3. Ausbildungsjahr interviewt. Sie wird Euch das WIKA-Sommercamp aus Azubi-Sicht schildern:

Was erwartete die Kinder beim WIKA-Sommercamp 2021?
Die Teilnehmer erlebten eine Woche voller Spaß und Action. Beispielsweise haben wir mit ihnen Blumentöpfe bemalt oder das Erlebniszentrum in Eschau besucht.

Was ist der Techniktag?
An diesem Tag kommen die Kinder in die Elektronik- oder die Mechanik-Ausbildungswerkstatt. Die Azubis des jeweiligen Fachbereichs betreuen sie den Tag über und machen mit ihnen tolle Aktionen.

Wie sah der Techniktag in der elektronischen Ausbildungswerkstatt aus?
Hier durften die Kinder einen LED-Kürbis löten. Wir sind beeindruckt mit wie viel Spaß und Ausdauer die Kinder das vorher noch unbekannte Löten erlernten. Danach spielten sie noch unser großes Memory. Dieses besteht aus schwarzen WIKA-Kisten, welche im Inneren mit Bildern von Werkzeug versehen sind.

Was ist Dein abschließendes Fazit?
Allein dadurch, dass wir ein gesamtes Konzept und einen Plan zur Durchführung erarbeitet haben, konnten alle Mitwirkenden viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Zudem haben wir neue Eindrücke durch die Betreuung der Kinder und ihrer individuellen Wünsche erhalten.

Vielen Dank an alle Beteiligten, die bei der Gestaltung dieser schönen Tage mitgeholfen haben.

Viele Grüße
Shirin & Alessia

Übrigens: weitere Infos zur Karriere bei WIKA erhaltet ihr auf unserer Webseite



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.