Manometer verschiedener Hersteller sehen von außen betrachtet recht ähnlich aus. Auch die technischen Daten unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum. Doch dieser Eindruck täuscht – es gibt durchaus nennenswerte Unterschiede. Der folgende Beitrag erklärt drei …
Know-how
Wie wähle ich die richtige Wägezelle?
Markus Heidl | Know-howUm das Gewicht einer Masse zu bestimmen, braucht es eine sogenannte Wägezelle. Wägezellen sind eine Sonderform von Kraftaufnehmern, mit denen die Gewichtskraft bestimmt wird. Entsprechend sind Wägezellen typischerweise auf Gewichtseinheiten wie Gramm, Kilogramm oder …
Wie man eine Waage baut
Markus Heidl | Know-howWenn gewogen wird, wird die Gewichtskraft gemessen, typischerweise mit einer Waage. Die Masse bestimmt sich dabei auf zweierlei Art und Weise: vergleichend oder direkt. Justitia steht als Göttin der Gerechtigkeit in der römischen Mythologie eng mit der …
Wiegen oder wägen? Begriffe aus der Wägetechnik
Markus Heidl | Know-howJedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wusste schon Hermann Hesse 1941. Ein ganz besonderer Zauber wohnt dem Moment inne, wenn ein Kind geboren wird. Kein Schrei kann schöner sein, als wenn damit ein neues Leben beginnt. Kurz darauf werden schon ganz am Anfang Messwerte …
Dauerhaft dicht: Manometer mit vollverschweißtem Anschlussflansch
Christopher Ott | Know-howIn verfahrenstechnischen Anlagen, in denen mit brennbaren, explosiven oder besonders hochwertigen Medien gearbeitet wird, steht eines über allem: Sicherheit. Eine zentrale Anforderung der Betreiber ist die dauerhafte Dichtheit von mechanischen Verbindungen – …