Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wusste schon Hermann Hesse 1941. Ein ganz besonderer Zauber wohnt dem Moment inne, wenn ein Kind geboren wird. Kein Schrei kann schöner sein, als wenn damit ein neues Leben beginnt. Kurz darauf werden schon ganz am Anfang Messwerte aufgenommen. Unter anderem wird das Neugeborene auf eine Waage gelegt. Um es zu wiegen? Nein, um es zu wägen.
Das Beispiel des neugeborenen Kindes ist bewusst gewählt, weil die heutige Zweideutigkeit des Wortes „wiegen“ deutlich wird. Ohne den Zusammenhang ist nicht klar, ob der Säugling im Arm sanft und leicht geschaukelt wird oder ob dessen Gewicht ermittelt werden soll. Der fachsprachliche Begriff für das Bestimmen eines Gewichts mittels einer Waage lautet wägen. Deshalb spricht man bei der Technik des Wägens von der Wägetechnik und bei den genutzten Sensoren von Wägezellen.

Wägetechnik
Die Wägetechnik ist allgegenwärtig
Heutzutage würde wohl niemand mehr davon sprechen, sich auf eine Waage zu stellen, um sich zu wägen. Das Wort ist veraltet – unsere Sprache wandelt sich. Die Begriffe Wägezelle und Wägetechnik sind aber weiterhin geläufig. Genutzt werden sie vor allem von Waagenbauern und -händlern, sowie natürlich überall dort, wo Gewichte gemessen werden.
Wie allgegenwärtig die Wägetechnik ist, zeigt sich in Alltagssituationen wie dem Kuchenbacken, dem Paketversenden, dem Einkaufen oder im Krankenhaus. Beim Backen werden die Zutaten mit der Küchenwaage gewogen, damit das Verhältnis stimmt und der Kuchen am Ende schmeckt. Im Logistikzentrum wird das Gewicht von Briefen und Paketen ermittelt, um die richtige Kategorie und Versandart zu wählen. Auch im Flughafen werden die Koffer verwogen, um die Gäste gleich zu behandeln und Zusatzgewicht berechnen zu können. Im Supermarkt oder auf Marktständen werden kleine Waagen verwendet, damit wir für Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch einen fairen Preis bezahlen, während mit großen Waagen ganze LKW überprüft werden, damit unsere Straßen keinen Schaden nehmen.
Wägen in der Industrie
Auch in der Industrie spielt die Wägetechnik eine maßgebliche Rolle. Dort wird gewogen, um Prozesse präzise zu steuern, Mischverhältnisse einzuhalten oder Füllstände gravimetrisch zu ermitteln. Mit dem Gewicht einer Maschine kann überprüft werden, dass keine Schraube vergessen wurde, mit dem Gewicht eines Schrottkorbs wird dessen Materialwert bemessen und mit dem Gewicht eines Tanks oder Silos wird berechnet, wann Nachschub geordert werden muss.
Im Krankenhaus wiederum werden Kranke gewogen, um die exakt richtige Menge der benötigten Medikamente zu verabreichen. Eine grobe Schätzung mittels Augenmaß ist einfach zu ungenau. Dafür sind die Wägezellen direkt in die Krankenhausbetten integriert.
Unser Baby schließlich wurde gewägt, um dessen Gewichtszunahme in den ersten Tagen zu überwachen. Man könnte dementsprechend so weit gehen, zu behaupten, dass die Wägetechnik mit das erste ist, was wir in unserem Leben kennenlernen.
Hinweis
Weitere Informationen zu unserem Produktangebot im Bereich Wägetechnik erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie auch unsere Beiträge
Wie man eine Waage baut
Die gravimetrische Füllstandsmessung bei Behältern