Eine Auswahl an verschiedenen Edelstahl-Manometern von WIKA.

Manometer verschiedener Hersteller sehen von außen betrachtet recht ähnlich aus. Auch die technischen Daten unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum. Doch dieser Eindruck täuscht – es gibt durchaus nennenswerte Unterschiede. Der folgende Beitrag erklärt drei Eigenschaften von WIKA-Edelstahl-Manometern, die essenzielle Kundenanforderungen erfüllen und einen bedeutsamen Mehrwert liefern.

1. Helium-Dichtheitsprüfung für maximale Sicherheit

Dichtheitsprüfungen bei Edelstahl-Manometern identifizieren Leckagen.

Austritt von Prozessmedium durch Leckage am Manometer

Ein kritischer Fertigungsschritt ist die Dichtheitsprüfung am Messsystem des Manometers. Wenn hier kleinste Leckagen unentdeckt bleiben, können sie später im Betrieb gefährliche Medien freisetzen. Dann entstehen nicht nur hohe Wartungskosten, sondern eine Undichtigkeit stellt auch ein Sicherheitsrisiko für Personal und Umwelt dar. Um die Wahrscheinlichkeit eines Lecks so gering wie möglich zu halten, unterzieht WIKA seine Edelstahl-Manometer daher standardmäßig einer anspruchsvollen und hochpräzisen Helium-Dichtheitsprüfung bei Nenndruck. Diese zeichnet sich durch eine branchenführende Leckagerate von 10⁻⁶ mbar · l/s aus – das ist 1.000-mal strenger als marktübliche Verfahren und gängige Normenanforderungen. Durchläuft ein Manometer nur eine herkömmliche Prüfung, kann es danach noch eine Leckage aufweisen, durch die jährlich hunderte Liter Gas entweichen würden. Hingegen reduziert die Helium-Dichtheitsprüfung bei Nenndruck von WIKA den potenziellen Verlust auf ein kaum messbares Maß – ein entscheidender Sicherheitsmehrwert für Anwender und Prozesse.

2. „Swiss Movement“ – Schweizer Präzision für verlässliche Prozesse

In der Schweiz werden Messwerke von höchster Qualität gefertigt.

„Swiss Movement“-Zeigerwerke sind so präzise und robust wie ein Schweizer Uhrwerk.

Manometer sind essenziell, um den Betriebsdruck in Industrieprozessen zu überwachen. Dabei ist es je nach Anwendung wichtig, dass die Messwerte dem tatsächlichen Druck möglichst exakt entsprechen. Die Genauigkeit hängt maßgeblich vom Zeigerwerk, sozusagen dem Gehirn jedes Geräts, ab. WIKA produziert die Messwerke seiner Edelstahl-Manometer seit mehr als 45 Jahren in der Schweiz, einem Land mit exzellentem Ruf für feinmechanische Präzision. Präzisionsfertigung heißt, dauerhaft auf einem stabilen Qualitätsniveau mit minimalsten Toleranzen von bis zu 0,01 mm zu produzieren – ermöglicht durch erfahrene Spezialisten mit tiefem Fachwissen und modernste Hochpräzisionsmaschinen. Die speziell auf WIKA-Manometer abgestimmten Zeigerwerke überzeugen durch höchste Lastwechselbeständigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit und tragen den Namen „Swiss Movement“.

Für Anwender bedeutet das: zuverlässige Prozesse, maximale Sicherheit und Wirtschaftlichkeit über die gesamte Lebensdauer hinweg. Dank seiner Eigenfertigung ist WIKA zudem unabhängig von externen Lieferanten und gewährleistet stabile Lieferketten und Kostenkontrolle. Schweizer Zeigerwerke kosten zwar mehr als Alternativen aus Niedriglohnländern, doch dafür erhalten Kunden hochwertige Geräte: Manometer so präzise und robust wie ein Schweizer Uhrwerk.

3. WIKA-Produktpass zur einfachen Geräteidentifikation

Ein Rohrfedermanometer von WIKA mit einem QR-Code auf dem Zifferblatt.

Ein QR-Code auf dem Zifferblatt führt zum WIKA-Produktpass.

Nicht zuletzt verfügen Edelstahl-Manometer von WIKA ab Werk über einen QR-Code auf dem Zifferblatt. Scannen Nutzer den Code mit ihrem Smartphone oder Tablet, erhalten sie direkt Zugriff auf den WIKA-Produktpass. Dabei handelt es sich um eine digitale Plattform mit relevanten Produktinformationen wie etwa Serien- oder Artikelnummern. So lässt sich jedes Gerät gemäß IEC 61406 eindeutig identifizieren. Dies ermöglicht es, Manometer unkompliziert nachzubestellen und in bestehende Systeme zu integrieren. Über den Produktpass haben Anwender außerdem jederzeit Zugriff auf technische Dokumente wie Datenblätter, Betriebsanleitungen sowie Zeugnisse und Zulassungen – in mehreren Sprachen und stets aktuell.

Fazit
Eine Helium-Dichtheitsprüfung, die 1.000-mal strenger ist als marktübliche Verfahren, hochpräzise Schweizer Zeigerwerke und digital verfügbare Produktdaten: Diese drei Merkmale unterstreichen WIKAs global führende Position im Bereich Edelstahl-Manometer und das konsequente Streben nach hervorragender Qualität und Technologievorsprung.

Hinweis
Auf der WIKA-Webseite finden Sie weitere Informationen zu Manometern. Dort erfahren Sie außerdem mehr über WIKA als Unternehmen. Zum Thema WIKA-Produktpass können Sie sich unser Video anschauen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gern zur Verfügung.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Edelstahl-Manometer: Dichtheitsprüfung macht den Unterschied
Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features
CrNi-Stahl-Manometer in Sicherheitsausführung: Auswahlhilfe