Diagramm zu Nullpunktfehler und Spannefehler

Der Verbau eines Sensorelementes oder einer entsprechenden Baugruppe bietet den Vorteil, dass sehr kompakte Abmessungen möglich sind. Einige Punkte müssen jedoch beachtet werden, die einen Mehraufwand auf Kundenseite gegenüber dem Einsatz eines voll abgeglichenen Sensors mit verstärktem Ausgangssignal bedeuten.

So muss beispielsweise bei jedem Sensor der Nullpunkt- und Spannefehler gemessen und über die kundenseitige Elektronik kompensiert werden. Hierzu ist eine Messung des Sensorsignals, sowohl im drucklosen Zustand als auch bei Nenndruck/Arbeitsdruck, notwendig.

In beiden Fällen wird eine Signalabweichung vom Sollwert vorliegen (= Offset). Diese Messfehler können allerdings über die Auswerteelektronik eliminiert werden. Speziell beim Anfahren des Arbeitsdruckes ist zu beachten, dass eine genügend genaue Referenz verwendet wird (Richtwert: Referenz nach Vorgabe der Norm EN 837 mindestens 4-fach kleinerer Messfehler als der abzugleichende Sensor).

Zur Veranschaulichung ein Zahlenbeispiel für einen Metall-Dünnfilm-Sensor (z. B. WIKA Typ TTF-1):
Der Nullpunkt-Offset kann bis zu 25 %, der Spannefehler je nach Druckbereich 15-25 % betragen. Im schlimmsten Fall mit gleichen Vorzeichen, so dass der Messwert keinen Sinn macht, wenn der oben genannte Abgleich nicht vorgenommen wird.

Nach Abgleich der Nullpunkt- und Spannefehler sind zur Ermittlung der Genauigkeit bei Raumtemperatur (Nichtlinearität, Hysterese, Nichtwiederholbarkeit) weiterhin die Angabe aus dem entsprechenden Datenblatt der Sensorelemente und deren Baugruppen zu beachten.

Hinweise
Weitere Informationen zum Metall-Dünnfilm-Sensor Typ TTF-1 erhalten Sie auf der WIKA-Webseite.

Dezentrale Intelligenz: über die Integration von Drucksensoren in Hydrauliksysteme

Whitepaper: Dezentrale Intelligenz

Dezentrale Intelligenz

Füllen Sie jetzt das Formular aus um das Whitepaper „Dezentrale Intelligenz“ zu erhalten.
[contact-form-7 id=“18679″ title=“Whitepaper – Dezentrale Intelligenz“]
Der Datenschutz ist uns wichtig. Wir nutzen Ihre Informationen um mit Ihnen über unser Service-Angebot und Produkte zu sprechen. Wenn Sie dies nicht mehr möchten, können Sie uns dies jeder Zeit über [email protected] mitteilen.

 

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Welche Ausbaustufen eines Drucksensors sind verfügbar?
Sensorintegration – Hinweise zu Mechanik und EMV



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.