Io Link Logo Transparent

Häufig werde ich im Zusammenhang mit Druckschaltern gefragt, was IO-Link ist, bzw. wie es definiert ist. IO-Link ist eine Kommunikationsschnittstelle im Bereich Factory Automation/ Maschinenbau. Führende Anbieter aus der Automatisierungstechnik haben sich dabei zu einem „Konsortium“ zusammengeschlossen und diese Schnittstelle spezifiziert.

Unabhängig vom verwendeten (Feld-) Bussystem können damit über ein serielles Protokoll auf der schon vorhandenen Signalleitung Informationen bis hinunter in die Feldebene ausgetauscht werden. Der Vorteil liegt dabei z. B. bei einem Druckschalter in einer bidirektionalen Kommunikation über die bereits vorhandene 3-Leiter Verdrahtung.

Über das standardisierte Protokoll können folgende Daten ausgetauscht werden:

  • Messwerte: analog oder digital
  • Konfigurationsparameter: zentral von der Steuerung in den Sensor/ Aktor
  • Diagnose-Informationen: vom Gerät an die Steuerung

Hinweis
Weiterführende Informationen finden Sie auf der IO-Link-Webseite. Details zu unserem Angebot an Druckschaltern finden Sie auf der WIKA-Webseite. Sie möchten Druckschalter kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Wie funktioniert IO-Link?
Temperaturschalter im Maschinenbau – welcher Typ passt?
Sicherheitstemperaturbegrenzer für betriebssichere Anlagen
Elektronische Druckschalter: Viele Einstellmöglichkeiten



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.