Produktbild Kabeldose/ Winkelstecker zum Rundsteckverbinder M12x1

Oft werden wir gefragt, ob bei Geräten mit M12x1 Buchse auch der zugehörige Gegenstecker (auch Kabeldose oder Winkelstecker  zum Rundsteckverbinder M12x1 genannt) im Lieferumfang unserer Drucksensoren enthalten ist. Die Antwort lautet klar: Nein.

Anders als bei den Winkelsteckern Form A und C (auch häufig als „Ventilstecker“ bekannt), ist der M12x1 Gegenstecker NICHT standardmäßig im Lieferumfang der WIKA Drucksensoren enthalten.

Gerne liefern wir allerdings den passenden Gegenstecker zu Ihrem Gerät mit M12x1 Stecker dazu. Am besten allerdings gleich mit einem angespritztem Kabel, denn das hat gleich mehrere Vorteile:

  • Sie müssen nicht mehr den kleinen „kniffligen“ Stecker selbst konfektionieren
  • Konfektionierungsfehler werden vermieden
  • Die Schutzart ist bei angespritzten Kabeln in der Regel höher
  • Das Kabel ist im günstigen Gesamt-Preis auch schon enthalten.

Hinweis
Sollten Sie Hilfe bei der Auswahl einer auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung benötigen, steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.