In verfahrenstechnischen Anlagen, in denen mit brennbaren, explosiven oder besonders hochwertigen Medien gearbeitet wird, steht eines über allem: Sicherheit. Eine zentrale Anforderung der Betreiber ist die dauerhafte Dichtheit von mechanischen Verbindungen – insbesondere bei Druckmessgeräten. Manometer mit vollverschweißtem Anschlussflansch bieten hier eine effektive Lösung.
Konventionelle Gewindeanschlüsse wie G1/2B oder 1/2 NPT gelten in sicherheitskritischen Anwendungen nicht als dauerhaft dicht. Außerdem können sie sich beispielsweise durch Vibrationen lösen oder vom Wartungspersonal versehentlich geöffnet werden. All das stellt ein erhebliches Risiko für Mensch, Umwelt und Prozess dar. Potenzielle Folgen sind gefährliche Leckagen, flüchtige Emissionen sowie hohe Wartungs- und Stillstandskosten.
Rundum vollverschweißte Anschlussflansche
Eine innovative und zuverlässige Alternative für kritische Umgebungen sind Manometer mit vollverschweißten Anschlussflanschen. Dabei wird der Flansch direkt mit dem Federträger des Manometers rundum verschweißt, ohne innenliegende Dichtungen und zu 100 Prozent auf Dichtheit geprüft. Vollverschweißte Anschlussflansche eignen sich auch für Anwendungen, bei denen der Einsatz eines Druckmittlers nicht zwingend erforderlich ist – etwa bei Medien, die nicht hochaggressiv sind, oder wenn keine frontbündige Membrane benötigt wird.

WIKA-Manometer mit vollverschweißtem Anschlussflansch
Vorteile einer vollverschweißten Flanschlösung
WIKA hat eine vollverschweißte Flanschlösung entwickelt, die bei führenden Industrieunternehmen aus Chemie und Petrochemie, Öl und Gas sowie Pharmazie bereits erfolgreich im Einsatz ist. Die Vorteile dieser Flanschlösung sind vielfältig:
- Zu 100 Prozent gasdicht: Leckagen werden dauerhaft vermieden
- Lange Lebensdauer: Die Messanordnung ist wartungsfrei, da es keine Dichtungen an der Verbindungsstelle gibt
- Schutz des Bedienpersonals: Es ist nicht möglich, den Anschluss versehentlich zu öffnen
- Schutz der Umwelt: Flüchtige Emissionen des Prozessmediums werden vermieden
- Geringeres Korrosionsrisiko: Da kein Spalt vorhanden ist, gibt es keine Angriffsfläche für Korrosion
Fazit
Für Betreiber, die in ihren Anwendungen maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleisten müssen, sind vollverschweißte Anschlussflansche die ideale Lösung. Diese sorgen nicht nur für einen störungsfreien Prozess, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Mensch und Umwelt.
Hinweis
Lesen Sie mehr zu Manometern und anderen Druckmessgeräten auf der WIKA-Webseite. Dort finden Sie außerdem weitere Informationen über WIKA als Unternehmen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Edelstahl-Manometer: Dichtheitsprüfung macht den Unterschied
CrNi-Stahl-Manometer in Sicherheitsausführung: Auswahlhilfe
Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features