MTTF und MTBF

Die beiden Definitionen von MTTF und MTBF unterscheiden sich nur sehr geringfügig.

Definition von MTTF und MTBF

Ausgeschrieben bedeuten die beiden Akronyme:

  • „Mean Time To Failure“  (MTTF) – die mittlere Zeit bis zum Ausfall, d. h. das Bauteil bzw. das Gerät wird nach einem Ausfall ausgetauscht
  • „Mean Time Between Failures“ (MTBF) –  die mittlere Zeit zwischen (zwei) Fehlern, d. h. das Bauteil bzw. Gerät wird nach einem Ausfall repariert

Beides sind rein statistische Größen und werden verwendet, um die Zuverlässigkeit von elektronischen Bauteilen darzustellen. MTTF und MTBF dürfen allerdings nicht mit einer durchschnittlichen Lebensdauer verwechselt werden.

Für Drucksensoren und Drucktransmitter werden üblicherweise MTTF-Werte angegeben, da diese Geräte in der Regel nach einem Ausfall nicht repariert, sondern komplett ausgetauscht werden.

Hinweis
MTTF-Werte zu WIKA-Drucksensoren sind auf Anfrage bei Ihrem Außendienst verfügbar.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
MTTF und MTTFd -Was ist der Unterschied?
MTTFd und SIL: warum benötigt man MTTFd-Werte im Maschinenbau?



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.