Temperaturbereich und Temperaturgrenze sind zwei Paar Schuhe.

Temperaturbereich und Temperaturgrenze bei Drucksensoren – gibt es da einen Unterschied? Meine intuitive Antwort wäre: Ja! Der erste Begriff beschreibt einen Abschnitt und der zweite dessen Rahmen. Auf den zweiten Blick jedoch muss ich feststellen, dass beide Wörter in Bezug auf Temperaturen letztlich dasselbe ausdrücken: Bereich und Grenze werden über einen unteren und oberen Wert definiert, zum Beispiel 0 … 100 °C. Die einschlägige Norm macht dennoch einen Unterschied. Warum?

Die IEC 61987 spricht von zwei verschiedenen Spezifikationsmerkmalen

Bei der genannten Norm handelt es sich um die IEC 61987. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Eigenschaften von Fluidsensoren, zu denen auch die Drucksensoren zählen. Die Norm bezeichnet mit „Bereich“ und „Grenze“ zwei unterschiedliche Spezifikationsmerkmale. Demnach beschreibt der Temperaturbereich, in welcher Spanne die Gerätespezifikationen zu gelten haben, allen voran die Genauigkeit. Die Temperaturgrenze hingegen weist die Min/Max-Werte aus, zwischen denen das Gerät ohne Schaden betrieben werden darf. Die Gerätespezifikationen müssen hierbei keineswegs eingehalten werden.

Was vielleicht etwas spitzfindig klingt, ergibt aus technischer Sicht durchaus einen Sinn. Das lässt sich an folgendem Beispiel eines Drucksensors aufzeigen: Das Gerät soll bei einem Umgebungstemperaturbereich von 0 … 100 °C konkrete Messwerte liefern. Zugleich darf der Sensor bei Umgebungstemperaturen zwischen -20 °C und 0 °C keinen Schaden nehmen. In diesem Bereich muss er allerdings keine genauen Messergebnisse liefern, ja, nicht einmal messen.

Der Unterschied zwischen Temperaturbereich und Temperaturgrenze ist plausibel

Das hört sich zunächst paradox an, ist jedoch bei genauerer Betrachtung plausibel. Drucksensorelemente, also die eigentlichen Messkomponenten, weisen einen relativ großen, oft nicht-linearen Temperaturfehler aus. Ohne weitere Maßnahmen wäre eine zuverlässige Druckmessung damit unmöglich. Deswegen muss der Hersteller eine Temperatur-Kompensation vornehmen, um den Fehler auf ein akzeptables Niveau zu bringen. Unter wirtschaftlichen Aspekten ist dabei die Einschränkung auf einen ausgewählten Temperaturbereich sinnvoll, wenn nicht sogar zwingend.

Die Unterscheidung zwischen Temperaturbereich und Temperaturgrenze gilt sowohl für die Umgebungstemperatur als auch für die Messstofftemperatur. Sie findet zudem auch bei weiteren Spezifikationsmerkmalen Anwendung, zum Beispiel beim Überdruck.

Fazit

Ja, es gibt in der normativen Welt der Drucksensorik einen Unterschied zwischen Bereich und Grenze. Und ja, er ist technisch sinnvoll. Ob ihn jedoch der normale Anwender ohne Normenkenntnis intuitiv versteht, das bezweifle ich. Was zwangsläufig zu der Frage führt, ob es eine bessere sprachliche Unterscheidung gäbe. Doch die Antwort liegt zugegeben außerhalb meines „Bereichs“.

Hinweis
Weitere Informationen zu unseren Drucksensoren erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Sie möchten Drucksensoren kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie auch unsere Beiträge
Was bedeutet eigentlich Temperaturkompensation bzw. temperaturkompensierter Bereich bei Drucksensoren?
Aktive und passive Temperaturkompensation bei Drucksensoren
Temperaturkoeffizienten (TK) bei Drucksensoren



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.