Der Begriff "Eichen" wird im Sprachgebrauch oft mit "Kalibrieren" verwechselt. Im Unterschied zur Kalibrierung, bei der die Abweichung eines Messwertes von einem Normal festgestellt und attestiert wird, geht die Eichung deutlich darüber hinaus und ist nur in ganz …
Know-how
Auswahlkriterien für Manometer: Druckart
Peter Herwig | Know-howBei den Auswahlkriterien für Manometer steht die Druckart an vorderster Stelle. Die Messung des Relativdrucks erfüllt zwar bei der Mehrheit der Prozesse zuverlässig ihren Zweck. Dennoch kommen für zahlreiche Anwendungen in der Industrie ausschließlich Manometer …
Rohrfedermanometer – das Funktionsprinzip
Jürgen Reiser | Know-howRohrfedermanometer sind die am häufigsten eingesetzten mechanischen Druckmessgeräte. Ihr Messglied wird oft auch als Bourdonfeder bezeichnet: Der französische Ingenieur Eugène Bourdon verhalf diesem Funktionsprinzip Mitte des 19. Jahrhunderts zum Durchbruch. Es …
Signalbegrenzung bei Druckmessumformern
Michèle Beyer | Know-howIn bestimmten Anwendungsfällen darf das Strom- oder Spannungssignal eines Druckmessumformers einen kritischen Wert nicht über- bzw. unterschreiten. Dies kann mit Hilfe einer sogenannten Signalbegrenzung sichergestellt werden. Liegt an einem Druckmessumformer …
PMI-Test – Werkstoffverwechslungsprüfung
Kai Grabenauer | Know-howWerkstoffverwechslungsprüfung - PMI-Test ("Positive Material Identification"). Diese PMI-Prüfung dient zum Nachweis der im Werkstoff vorhandenen Legierungsbestandteile zur Bestätigung der im 3.1 Zeugnis enthaltenen Schmelzanalyse des Werkstoffes. Es sind zwei …