Oder warum es so wichtig ist, eine passende Verpackung für das jeweilige Produkt zu wählen. Neben dem tatsächlichen Gewicht, das sich durch Wiegen bestimmen lässt, gibt es das sogenannte „Volumengewicht“. Man verwendet es zur Berechnung von Transportkosten. …
Know-how
Elektronischer Drucksensor / Druckmessumformer oder mechanische Druckanzeige?
Stefan Heusel | Know-howSeit einigen Jahren lassen sich Fertigungsprozesse zunehmend automatisieren und die Automatisierung erzielt teilweise erhebliche Kostenreduzierungen. Ist es da noch sinnvoll mechanische Druckmessgeräte einzusetzen? Die Antwort auf diese Frage ist naheliegend und …
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG DGRL Druckgrenzen 0,5 und 200 bar bei Drucksensoren und Druckmessumformern
Dominik Lorenz | Know-howIm Zusammenhang mit der Druckgeräterichtlinie (DGRL) wird häufig die Druckgrenze 200 bar genannt. Aber was bedeutet diese Grenze für Hersteller und/oder Inverkehrbringer von Drucksensoren, Druckmessumformern und Druckgeräten? Grundsätzlich kann man sagen, dass …
Was ist ein elektronischer Druckschalter?
Sabine Mai | Know-howSobald ein voreingestellter Druck erreicht wird, öffnet oder schließt ein elektronischer Druckschalter einen entsprechenden Schaltkontakt. Es gibt verschiedenste Ausführungen von elektronischen Druckschaltern, die in einer Vielzahl von industriellen und …
Autofrettage bei Drucksensoren sichert Nullpunktstabilität
Eugen Gaßmann | Know-howMit Autofrettage bezeichnet man bei der Produktion von Drucksensoren den Prozess der aktiven „Überlastung“ durch gezieltes, ein- oder mehrmaliges Anfahren eines Druckes oberhalb des Nenndruckbereiches . Das Verfahren wird angewandt, um im späteren Betrieb …