RoHS-konform wird in der Praxis oft mit „bleifrei“ gleichgesetzt. Dies ist jedoch ein weit verbreiteter Irrtum. Die RoHS-Richtlinie 2002/95/EG soll den Einsatz von gefährlichen Stoffen (unter anderem Blei) minimieren, schließt einen geringen Anteil aber nicht …
Know-how
Wie verhält sich ein Drucksensor im Überlastbereich, also außerhalb des Messbereichs?
Anna Gries | Know-howSchon oft wurde ich bei Schulungen gefragt, wie das Verhalten eines Drucksensors außerhalb des spezifizierten Messbereichs, also im Überlastbereich ist, und was passiert, wenn die Überlastgrenze eines Drucksensors überschritten wird. Dieser Sachverhalt wird in …
Aktive und passive Temperaturkompensation bei Drucksensoren
Dominik Lorenz | Know-howWas ist bzw. wie funktioniert eigentlich eine aktive bzw. passive Temperaturkompensation von Drucksensoren? Höherwertige Drucksensoren, vor allem im Präzisionsbereich, sind so gut wie immer mit einer individuellen Temperaturkompensation versehen. Was aber ist der …
Wie ist das Funktionsprinzip eines resistiven Drucksensors?
Anna Gries | Know-howDie Funktionsweise eines resistiven Drucksensors ist denkbar einfach. Der Drucksensor wandelt die mechanische Größe Druck in ein proportionales elektrisches Signal um. Dazu besteht der Drucksensor typischerweise aus einem stabilen Grundkörper und einer (dünnen) …
RoHS-konforme Drucksensoren
Sabine Mai | Know-howIn der bestehenden EG-Richtlinie 2002/95/EG (sog. RoHS-Richtlinie ) sind ausdrücklich „Überwachungs- und Kontrollinstrumente“ ausgenommen. Das heißt, es gibt keine Verpflichtung, Drucksensoren und -transmitter RoHS-konform herzustellen. Da aber häufig die …