Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Ausgangssignal 4-20 mA in 2- und in 3-Leitertechnik? Ganz praktisch lässt sich diese Frage am einfachsten aus Sicht des Anwenders beantworten: Ein Ausgangssignal in 2-Leitertechnik bedeutet: einen …
Know-how
Überblick: Was ist IO-Link?
Jürgen Reiser | Know-howHäufig werde ich im Zusammenhang mit Druckschaltern gefragt, was IO-Link ist, bzw. wie es definiert ist. IO-Link ist eine Kommunikationsschnittstelle im Bereich Factory Automation/ Maschinenbau. Führende Anbieter aus der Automatisierungstechnik haben sich dabei zu …
Internationale Druckeinheiten
Michèle Beyer | Know-howBestimmt haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum es weltweit so viele verschiedene Druckeinheiten gibt: wann werden diese verwendet bzw. wo kommen welche Einheiten am häufigsten vor? Diese Fragen lassen sich ganz einfach beantworten: Einheit …
Kabeldosen und Winkelstecker bei M12x1: Lieferumfang oder Zubehör?
Michèle Beyer | Know-howOft werden wir gefragt, ob bei Geräten mit M12x1 Buchse auch der zugehörige Gegenstecker (auch Kabeldose oder Winkelstecker zum Rundsteckverbinder M12x1 genannt) im Lieferumfang unserer Drucksensoren enthalten ist. Die Antwort lautet klar: Nein. Anders als …
Wie sind MTTF und MTBF definiert und worin liegt der Unterschied?
Anna Gries | Know-howDie beiden Definitionen von MTTF und MTBF unterscheiden sich nur sehr geringfügig. Ausgeschrieben bedeuten die beiden Akronyme: "Mean Time To Failure" (MTTF) – die mittlere Zeit bis zum Ausfall, d. h. das Bauteil bzw. das Gerät wird nach einem …