Die beiden Definitionen von MTTF und MTBF unterscheiden sich nur sehr geringfügig. Ausgeschrieben bedeuten die beiden Akronyme: "Mean Time To Failure" (MTTF) – die mittlere Zeit bis zum Ausfall, d. h. das Bauteil bzw. das Gerät wird nach einem …
Know-how
Maximaler Druck bei G1/8 und 1/8 NPT
Michèle Beyer | Know-howWarum werden bei Drucksensoren die Gewinde G1/8 und 1/8 NPT nur bis zu einem Nenndruckbereich von 400 bar angeboten? Woher kommt diese Grenze? Die Erklärung ist im Grunde ganz einfach: Ab einer bestimmten Grenze sind die Gewindeflanken nicht mehr "stark" genug, um …
Winkelstecker Form A undicht / Verlust der IP Schutzart
Michèle Beyer | Know-howWas ist beim Konfektionieren vom Winkelstecker EN 175301-803 A zu beachten, damit die IP Schutzart erhalten bleibt, also Stecker und Gerät auch wirklich dicht sind? Leider kann man bei der Verwendung vom Winkelstecker EN 175301-803 A (besser bekannt als …
Reinigung von Drucksensoren für den Sauerstoffeinsatz
Michèle Beyer | Know-howWarum müssen Sensoren für Sauerstoffanwendungen eigentlich speziell gereinigt werden? Sobald der Sauerstoffgehalt über den der normalen Umgebungsluft, also über 22 % steigt, besteht Feuergefahr. Grundsätzlich sind für das Entstehen eines Feuers drei Dinge …
Was ist eigentlich eine Pegelsonde/ Tauchsonde?
Sabine Mai | Know-howBei der gelegentlich auch als Tauchsonde bezeichneten Pegelsonde handelt es sich um eine spezielle Bauform eines Drucksensors, der für die Messung von Füllständen in z. B. Tanks, Brunnen, Schächten und Bohrlöchern eingesetzt wird. Für die …