Mit Inkrafttreten der neuen Sicherheitsrichtlinie für den Maschinen- und Anlagenbau 2006/42/EG müssen elektrische Steuerungen nach dem Grad ihrer Zuverlässigkeit bewertet werden. Nach der DIN EN ISO 13849 werden sicherheitsrelevanten Maschinensteuerungen in …
Know-how
Was ist ein Druckmessumformer?
Anna Gries | Know-howDie Hersteller von Drucksensoren haben z. T. sehr unterschiedliche Begriffe für die verschiedenen Ausprägungen von Messgeräten, wie z. B. Drucksensor, Druckmessumformer, Drucktransmitter, usw. Wir bei WIKA verstehen unter einem Druckmessumformer üblicherweise …
Überblick: Wie funktioniert IO-Link?
Jürgen Reiser | Know-howWie funktioniert eigentlich die neue Kommunikationsschnittstelle IO-Link des WIKA Druckschalters PSD-30? IO-Link ist eine Punk-zu-Punkt-Verbindung (also kein neuer Feldbus) zwischen dem Sensor/Aktor und einem Feldbusmaster wie z. B. einer SPS. Über die in der …
Wozu braucht man frontbündige Druckanschlüsse?
Sabine Mai | Know-howFrontbündige Druckanschlüsse kommen immer dann zum Einsatz, wenn der Druckkanal eines normalen Drucksensors im Einsatz verstopfen oder beschädigt werden kann. Dieses Problem taucht z. B. bei kristallinen, viskosen, aggressiven, haftenden oder abrasiven Medien …
Genauigkeit von Drucksensoren – was ist das denn „genau“?
Sabine Mai | Know-howWie ist eigentlich die Genauigkeit von Drucksensoren definiert? Oft wird die Abweichung der realen von der idealen Kennlinie als "Genauigkeit" bezeichnet. Der Begriff selbst lässt sich aber in keiner Norm finden. Es gibt also nicht „die Genauigkeit“, sondern …