Schwimmerbasierte Trennschichtmessung in der Prozessindustrie

Von einer Trennschichtmessung spricht man, wenn zwei verschiedene Flüssigkeiten in einem Tank oder Behälter unabhängig voneinander gemessen werden. Nützlich ist eine solche Trennschichtmessung immer dann, wenn die Flüssigkeiten nicht miteinander mischbar sind, wie dies zum Beispiel bei Öl und Wasser der Fall ist.

Bsp. einer Trennschichtmessung: Öl oben und Wasser unten

In der Praxis wird häufig die schwimmerbasierte Füllstandsmesstechnik zur Trennschichtmessung eingesetzt. Dabei sind zwei Schwimmer auf die jeweiligen Dichten der zwei Flüssigkeiten eingestellt. So ergibt sich eine einfache aber sehr zuverlässige Trennschichtmessung.

Ein entscheidender Vorteil dieser Messmethode ist, dass keine aufwendigen Einstellungen am Füllstandssensor vorgenommen werden müssen. Zudem ist die schwimmerbasierte Füllstandsmessung einfach zu installieren und weitestgehend wartungsfrei.

 

 

Trennschichtmessung mit zwei Schwimmern und zwei Kopfmessumformern

Trennschichtmessung mit zwei Schwimmern und zwei Kopftransmittern

Für ihre Robustheit bekannt: Die Reed-Kette

Bei Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen hat sich die Reed-Kette als bewährte Füllstandsmesstechnik einen Namen gemacht. Das Magnetsystem im Inneren des Schwimmers betätigt dabei Reed-Kontakte, welche sich im Inneren des Gleitrohrs auf einer Widerstandsmesskette befinden. Die Reihenschaltung der Reed-Kontakte und Widerstände erzeugt einen variablen Widerstandswert, welcher sich proportional zur Füllstandshöhe verändert. Ein Kopftransmitter wandelt den gemessenen Widerstandswert anschließend in ein 4 … 20 mA/HART®-Ausgangssignal um. Je nach Wahl des Kopfmessumformers sind auch weitere Ausgangssignale wie PROFIBUS© oder FOUNDATION Fieldbus möglich.

Diese Standardkonfiguration kann sehr leicht modifiziert werden, um die Überwachung der Füllstände von zwei Flüssigkeiten gleichzeitig zu ermöglichen. Bei Trennschichtanwendungen lässt sich mithilfe eines zweiten Kopfmessumformers die Position eines zweiten Schwimmers auswerten. Dadurch kann ein Messgerät, mit einer Reed-Kette, zwei Schwimmer über zwei unabhängige 4 … 20 mA/HART-Signalausgänge überwachen. Somit ist die Überwachung von Trennschichtanwendungen mit zwei Schwimmern kein Problem für den Reed-Füllstandstransmitter.

Hinweis
Weitere Informationen zum Thema Füllstandsmessung mit Schwimmern erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Schwimmerschalter: Was ist das und wie funktioniert dieser überhaupt?
Reed-Füllstandssensor: Messbereich flexibel definieren
Was bedeuten Totbereiche bei einem Schwimmerschalter? 



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.