Grafik zu: UL Zulassungen

Die „UL-Zulassung“ ist eine wichtige, bekannte Produkt-Zulassung. Dass es unterschiedliche Zulassungen der „UL“ („Underwriters Laboratories“) gibt, ist dagegen weniger bekannt.

Ul Kennzeichnung

Abb. links: Kennzeichnung „UL Listing“ für Kanada und USA Abb. rechts: Kennzeichnung „UL Recognized Component“ für Kanada und die USA

Wenn im allgemeinen Sprachgebrauch von „UL-Zulassung“ die Rede ist, ist in den meisten Fällen das „UL Listing“ gemeint. Neben dem „UL Listing“ kann für bestimmte Produkte aber auch die Zulassung „UL Recognized Component“ erwirkt werden. Je nachdem, welche Zulassung für ein Gerät benötigt wird, ist eine individuelle Kennzeichnung notwendig (siehe Abbildung).

Worin liegt aber der Unterschied der beiden „UL-Zulassungen“?

Produkte mit „UL Listing“ entsprechen einem finalen Produkt (Endprodukt) oder einer Komponente für Feldinstallationen. Diese Produkte sind entsprechend geprüft worden und können unter Berücksichtigung der zutreffenden lokalen Installationsrichtlinien, z. B. ANSI/NFPA 70, „National Electrical Code“ (NEC), installiert werden.

Dahingegen ist ein Produkt mit „UL Recognized Component“ nicht direkt für eine alleinige bzw. direkte Installation im Feld vorgesehen. Vielmehr sind diese Produkte, wie der Name der Zulassung schon sagt, als Komponente eines Systems vorgesehen, für welches ein „UL Listing“ erwirkt werden soll. Die Installation einer solchen Komponente erfolgt typischerweise in einer Fabrik und nicht im Feld. Das Produkt (welches im Sinne der „UL-Zulassung“ als Komponente zu werten ist) hat dann im Zuge der Zulassung als „UL Recognized Component“ bestimmte Tests und Bewertungen für das spezifische System durchlaufen und vereinfacht dadurch das „UL Listing“ des Komplettsystems.

Als Beispiel kann der WIKA-Drucksensor Typ R-1 für den Klima- und Kältetechnikbereich genommen werden. Für diesen wurde eine Zulassung als „UL Recognized Component“ für den Bereich der Kälteerzeugung „Component – Controllers, Refrigeration“ erwirkt. Dies vereinfacht Herstellern von Kältetechniksystemen bzw. -anlagen die Arbeit bei der Erwirkung des „UL Listing“ für die komplette Einheit.

Hinweis
Bei Fragen steht Ihnen Ihr Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge

Kalibrieren oder justieren von Messgeräten – wo liegt der Unterschied?
MTTF und MTTFD – Was ist der Unterschied?



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.