Abbildung eines Rechners mit verschiedenen Einheiten

Gängige Einheiten der Messgröße Druck sind z. B. bar, psi, kg/cm², inHg und MPa. Meist hat sich eine Einheit in einem bestimmten Land oder Region etabliert. Deswegen kommt es öfters mal vor, dass man einen angegebenen Druck-Wert in eine andere Einheit umrechnen muss.

Zum Beispiel findet man in amerikanischen Datenblättern gebräuchlicher Weise die Druckangabe in der Einheit psi. In Deutschland und Westeuropa ist die Einheit bar üblich. Wie kann man nun psi in bar umrechnen und umgekehrt?

Wieviel psi sind 1 bar?
1 bar = 14,503774 psi

Wieviel bar sind 1 psi?
1 psi = 0,068948 bar

Ganz einfach geht es mit unserem Einheiten-Umrechner, mit dem Sie unterschiedliche Temperatur- und Druckwerte in diverse Einheiten einfach umwandeln können, beispielsweise die psi Einheit in bar.

Weltweit werden unterschiedliche Einheiten für die Messgröße Druck verwendet. Wo man welche Einheiten üblicherweise verwendet, lesen Sie in unserem Artikel „Internationale Druckeinheiten“ nach.

Drucksensoren von WIKA sind in verschiedenen Druck-Einheiten erhältlich, wie z. B. bar, kPa, MPa, psi oder kg/cm².



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.