Produktbild Elektronischer Druckschalter von WIKA

Sobald ein voreingestellter Druck erreicht wird, öffnet oder schließt ein elektronischer Druckschalter einen entsprechenden Schaltkontakt. Es gibt verschiedenste Ausführungen von elektronischen Druckschaltern, die in einer Vielzahl von industriellen und verfahrenstechnischen Prozesse eingesetzt werden. Insbesondere im Maschinenbau werden häufig elektronische Druckschalter eingesetzt. Die Vorteile der elektronischen Variante des Druckschalters sind eine digitale Anzeige, einstellbare Schaltpunkte und eine deutlich höhere Zuverlässigkeit.

Aufbau eines elektronischen Druckschalters

Ein elektronischer Druckschalter baut auf einen elektronischen Drucksensor (oft auch als Druckmessumformer bezeichnet) auf und bietet deshalb auch dessen Funktionalität. Durch die integrierten elektronischen Schalter, mit denen der elektrische Schaltkreis geöffnet oder geschlossen wird, übernimmt er einfache Steuerungsaufgaben. Schaltpunkt und Rückschaltpunkt können dabei individuell und bequem am Gerät eingestellt werden.

Ausführungen eines elektronischen Druckschalters

Standardmäßig gibt ein Druckschalter nur die binären Signale „Schaltpunkt bzw. Rückschaltpunkt erreicht“ oder „nicht erreicht“ aus. Es ist allerdings nicht ersichtlich wie weit der gemessene Druck vom Schalt- oder Rückschaltpunkt entfernt ist. Viele Druckschalter verfügen deshalb über ein Display und zusätzlich über ein analoges Ausgangssignal. Am Display kann man den anliegenden Druck ablesen oder die eingestellten Parameter überprüfen. Natürlich kann der gemessene Druck auch zusätzlich über das analoge Ausgangssignal an eine nachgeschaltete Steuer- oder Regeleinheit weitergegeben werden. Bei dieser Art von elektronischen Druckschaltern handelt es sich sozusagen um ein 3-in-1-Gerät: ein elektronischer Schalter, ein Drucksensor (Druckmessumformer) und eine Digitalanzeige in einem Gerät vereint.

Hinweis
Nähere Informationen zu unserem Angebot an elektronischen Druckschaltern finden Sie auf der WIKA-Webseite. Sie möchten Druckschalter kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie einige unserer Standard-Ausführungen.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
Elektronische Druckschalter: Viele Einstellmöglichkeiten



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.