Die ISO 19443 bezieht sich auf zivile Nuklearprojekte

Die zivile Nutzung von Kernenergie ist ein bedeutender Markt. Um sich global als Lösungspartner in diesem Segment besser aufzustellen, hat sich WIKA deshalb nach der neuen Qualitätsmanagementnorm ISO 19443:2018 für zivile Nuklearprojekte zertifizieren lassen – als erstes Unternehmen in Deutschland und als viertes weltweit.

WIKA beliefert die Branche mit Geräten und kundenspezifischen Lösungen für die Messgrößen Druck, Temperatur und Füllstand. Aus diesem Grund zertifizierte der TÜV SÜD die drei beteiligten Produktions­standorte – WIKA Klingenberg, KSR Kuebler und WIKA Polen SGF – synchron in einem Matrix-Verfahren.

Aufwand für die ISO 19443 höher als für die KTA 1401

In der Vorbereitungsphase des Projekts ISO 19443 konnte WIKA auf den bisherigen Prozessen für Aufträge im Bereich ziviler Nuklearanwendungen aufbauen. Diese folgten den Maßgaben der Zertifizierung nach KTA 1401, die allerdings hauptsächlich auf den deutschen Sektor der nuklearen Energiegewinnung ausgelegt ist. Im Vergleich zur KTA 1401 ist der Aufwand für die ISO 19443 deutlich höher. Das betrifft vor allem Sicherheitsanforderungen, die Einstufung von Produkten und Bauteilen sowie entsprechende Schulungen der in die Prozesse eingebundenen Beschäftigten.

Zertifizierung im ersten Anlauf

Nach einer aktiven Projektlaufzeit von nur sechs Monaten – inklusive einer externen Schulung zur neuen Norm – begannen die Zertifizierungsaudits an den drei Standorten. Die akribischen Vorbereitungen zahlten sich aus. Das Auditorenteam des TÜV SÜD aus Frankreich fand während der dreiwöchigen Prüfung alle erforderlichen Maßnahmen ohne kritische Abweichungen umgesetzt. WIKA erhielt das Zertifikat somit bereits im ersten Anlauf.

Gute Position für das internationale Projektgeschäft

Mit der Zertifizierung hat sich WIKA eine gute Position für das internationale Projektgeschäft in der zivilen Kernenergie-Nutzung erarbeitet. Kundenaudits zur Qualifizierung als Lieferant entfallen damit weitgehend. Zudem ist das Fachwissen innerhalb der Unternehmensgruppe auf eine breitere Basis gestellt. Somit ist die Voraussetzung für sichere und robuste Prozesse auch in Zukunft gegeben.

WIKA ist nach der ISO 19443 zertifiziert

Der TÜV SÜD hat WIKA gemäß der ISO 19443 zertifiziert. Das Foto entstand nach der Übergabe der Urkunde.

 


Hinweis

Weitere Informationen zu messtechnischen Lösungen im Bereich Energieerzeugung erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Ergänzend dazu finden Sie dort die Broschüre „Nukleare Energieerzeugung“. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung. 

Lesen Sie außerdem unsere Beiträge
Hochdruckmanometer: Neue Norm DIN 16001 schafft Sicherheit
Norm für Absolutdruckmanometer: DIN 16002
Weltweiter Einsatz von Ex-Geräten und Ex-Drucksensoren durch internationale IECEx-Zulassung



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.