• Druck
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Seite zusenden

Druck

Druckmessung – wie Anwender vom Systemanbieter profitieren

Jing Lyu
Zusammenarbeit mit einem Systemanbieter für Druckmessung ist der effiziente Weg zur applikationsspezifischen Auslegung einer Messstelle.

Die Druckmessung könnte so einfach sein: Manometer, Drucktransmitter oder IIoT- Messgerät mit Funkeinheit installieren – fertig. Aber in vielen Fällen erfordert eine Messstelle mehr Komponenten als nur das Messgerät, vor allem in der Prozessindustrie. Deswegen …

Weiterlesen

Edelstahl-Manometer: Facelift bringt digitale Features

Christopher Ott
WIKA hat seine Edelstahl-Manometer und -Thermometer einem Facelift unterzogen.

Neue Optik plus erweiterte Funktionalität: WIKA hat seine Manometer und mechanischen Thermometer aus Edelstahl einem umfassenden Facelift unterzogen. Die Kunden profitieren davon in mehrfacher Weise und ohne Aufpreis. Sie können beispielsweise über einen QR-Code auf …

Weiterlesen

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine Herausforderung

Jing Lyu
Drucküberwachung unter Hochdruck: Visbreaking-Anlagen sind Teil einer Erdölraffinerie.

Drucküberwachung unter Hochtemperatur ist eine anspruchsvolle Messaufgabe. Dazu bedarf es eines speziell ausgelegten Druckmittlers. WIKA hat mit Typ 990.45 ein solches Gerät im Portfolio und erhielt deswegen den Zuschlag des Betreibers einer Erdöl-Raffinerie. Dieser …

Weiterlesen

Hydrostatische Druckprüfung mit einem Digitalmanometer

Jing Lyu
Hydrostatische Druckprüfung mit einem Digitalmanometer

Eine hydrostatische Druckprüfung dient dem Nachweis der Festigkeit und Dichtheit von Behältern und Rohrleitungen, die Flüssigkeiten und Gase aufnehmen. Ablauf und Dokumentation eines solchen Tests lassen sich durch den Einsatz von Digitalmanometern deutlich …

Weiterlesen

Ventilantriebe: Druckschalter vereint Steuerungs- & Alarmfunktion

Jing Lyu
Der Druckschalter BA für Ventilantriebe vereint Steuerungs- und Alarmfunktion.

Hydraulische Ventilantriebe benötigen Druckschalter für einen sicheren Betrieb. In Schaltschränken sind in der Regel zwei dieser Messgeräte eingebaut. Ein Schalter dient dabei zur Steuerung der Pumpe für den Hydraulikdruck, der zweite löst bei Unterschreiten …

Weiterlesen
Meistgelesene Artikel
  • Füllflüssigkeit in Manometern: Einsatz und Nutzen?
  • „Sauerstoff, öl- und fettfrei“ in der Kalibriertechnik
  • Wie funktioniert ein Druckmittler?
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
Abschlussarbeit Abschlussfeier Ausbildungsberuf Auslandsbericht Betriebsbesichtigung Chemie DHBW Mosbach Druck Druckmessgerät Druckmittler Druckschalter Drucksensor Einsatzbedingungen Ex-Schutz Genauigkeit Geselligkeit Gesundheit / Sport Hydrostatisch IIoT International Kalibrierung Kinder Kraftmessung Manometer Messe Messstelle Nachhaltigkeit Niederlassung Normen/Zulassungen/Richtlinien Pegelsonde Pharma und Biotechnologie Praxisphase Projekt Prozesssicherheit Schaltfunktion Schüler/in Sicherheit Soziales Engagement Studiengang Teambuilding Temperatur Thermoelement Thermometer WIKA-Live Workshop/Schulung


© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Impressum
  • Datenschutzhinweise