Elektronischer Druckschalter von WIKA vor einer Fraesmaschine

Eine wichtige Spezifikation für industrielle Messgeräte im Allgemeinen und Drucksensoren im Besonderen ist die sogenannte Schutzart. Wir wurden in diesem Zusammenhang bereits des Öfteren auf einen vermeintlichen Schreibfehler in unseren Datenblättern bei den elektronischen Druckschaltern PSD-4, PSD-30, PSD-31 und PSA-31 hingewiesen. Dort steht nämlich, dass diese Geräte sowohl Schutzart IP65 als auch Schutzart IP67 erfüllen. Und ja, das ist absolut richtig.

Die Erklärung hierfür ist übrigens recht einfach. Sie besteht darin, dass sich die beiden Schutzarten und damit die zugrundeliegenden Tests komplett unterscheiden. Die vermeintlich „höhere“ Schutzart IP67 beinhaltet bzw. deckt nicht auch gleichzeitig die „niedrigere“ Schutzart IP65 ab. Es sind zwei verschiedene Schutzarten mit unterschiedlichen Festlegungen.

Generelle Betrachtung der Schutzarten IP65 und IP67

Um das „Geheimnis“ der beiden Schutzarten zu lüften, hier nun die technische Erklärung: Gemäß IEC 60529 legt die erste Kennziffer den Schutz „gegen Eindringen von festen Fremdkörpern“ und die zweite Kennziffer den Schutz „gegen Eindringen von Wasser“ fest. Die Schutzarten belegen ein „staubdichtes“ Betriebsmittel  (IP6x), Schutz gegen „Strahlwasser“ (IPx5) und „zeitweiliges Untertauchen“ (IPx7). Nicht jedes Gerät, das gegen Untertauchen geschützt ist, hält auch Strahlwasser stand und umgekehrt ist nicht jedes strahlwassergeschützte Gerät auch gegen Untertauchen geschützt. Ein kleiner, aber in manchen Anwendungen wichtiger Unterschied.

Schutzart IP65 und IP67 bei den WIKA-Druckschaltern

Unsere elektronischen Druckschalter wurden für beide Schutzarten ausgelegt und getestet. Nicht nur WIKA-interne Prüfungen belegen dies, sondern auch externe Tests durch unabhängige Prüfinstitute, die zum Beispiel im Rahmen der UL-Zulassung durchgeführt wurden. Im Speziellen heißt das, dass die elektronischen WIKA-Druckschalter PSD-4, PSD-30 und PSD-31 die Schutzart IP65 erfüllen, d. h. sie sind staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt. Zudem erfüllen sie die Schutzart IP67, d. h. sie sind darüber hinaus auch gegen kurzzeitiges Untertauchen in Wasser geschützt. Der WIKA-Typ PSA-31 erfüllt ebenfalls beide Schutzarten und wurde insbesondere speziell für die sterile Verfahrenstechnik konzipiert.

Hinweis
Nähere Informationen zu unserem Angebot an elektronischen Druckschaltern: Typen PSD-4, PSD-30, PSD-31 und PSA-31, erhalten Sie auf der WIKA-Webseite. Möchten Sie einen Druckschalter kaufen? In unserem WIKA Online-Shop finden Sie eine Auswahl an Standard-Ausführungen.

Lesen Sie auch unseren Beitrag
IP Schutzarten per Definition



Kommentar verfassen

Sie müssen angemeldet sein, um kommentieren zu können.